Sign In
  •  

    使用条款​​​

  • ​使用条款​


    最近一次修订于:2015年4月24日
    在使用本网站之前,由于以下内容将与您法律上的权利和义务息息相关, 请阅读以下使用条款(以下简称“条款”)。

    本协议及阁下的接受

    本网站www.emerson.com为位于美国密苏里州圣路易斯市的艾默生电气公司(以下简称“艾默生”)所有,并由其提供和运营。艾默生子公司及关联公司的网站分别由该子公司及关联公司所有,并由其提供和运营。但是,本条款将适用于任何链接至本条款的所有艾默生子公司及关联公司网站。
    通过访问或使用由本网站及移动应用程序提供的任何内容,工具产品或服务,网站和移动应用和任何从本网站及移动应用程序上可获得的任何信息、工具、服务(以下统称“服务”),表示阁下已同意接受本条款。如果阁下不同意受到该等条款的约束,包括我们此处所引用的隐私协议,则请勿使用该等服务。本条款将适用仲裁单独解决争议而非通过陪审团或集团诉讼,同时本条款在争议解决时将限制您可得到的救济。

    我们的服务

    我们的服务仅供您个人以非商业目的而使用。某些情况下,我们的服务可能会因为计划中的维护或升级、紧急维修、通讯链接和/或设备故障或者其他类似的原因而发生中断。

    我们的服务包含文本、软件、图片、照片、图表、音频、录像、应用程序、用户界面、可视界面、标识、设计、产品名称以及技术规格(以下统称“材料”),以上材料的部分或全部由我们或其他渠道提供的信息和资料衍生而来,并且受到著作权法、商标法、专利法和其他适用的法律的保护。本网站整体内容作为汇编作品受到著作权法的保护。网站上展示的商标、标识和服务商标是属于艾默生及其子公司、关联公司及其许可人或内容供应商或其他第三方的注册或未注册商标。所有商标、标识及服务商标皆为相关拥有人的私有财产。未得到权利人的事先书面同意,本网站所载任何内容均不得被解释为授予任何使用任何网站上展示的商标、标识或服务商标的许可或者权利。

    除非明确书面同意,禁止在任何其他网站、联网的计算机或环境下使用任何材料。阁下不得拷贝、复制、重新发表、修改、上传、张贴、传播或以任何方式散布材料;材料不得被反编译、反向工程或反汇编。作为一项例外,惟阁下在保持完整的著作权、商标或其他专有权且不删改著作权归属的情况下,因个人而非商业目的在单机上下载一份材料。该限制性的授权不构成对材料所有权的转让,且应理解为阁下不会通过使用我们的服务而获得任何与材料有关的许可、所有权或其他权利。

    使用我们的服务

    为了使用我们服务的某些功能,阁下需要建立一个账号。阁下不得:
    • 为除您以外的他人建立账号。
    • 未经允许使用另一个用户的账号,或索取,收集或者使用其他用户的登陆信息。
    • 出售、转让、授权或指定他人使用阁下的账号、用户名或其他账号权利。

    在阁下创建账户时,必须提供真实的、当前的、准确且完整的信息,并且在必要时应更新阁下的信息来维持其真实性和准确性。阁下有责任保护密码的安全,并且对您账号上的行为负责。您可能需要因非授权的使用对我们或者其他人造成的损失负责。如果阁下发现您的账号出现任何安全问题或非授权的使用,您应当立即通知我们。

    您同意,您已具备法律上的权利能力和行为能力就本条款达成协议,并且遵守所有就您使用我们的服务及提交用户信息所应适用的法律、法规及规定, 包括但是不限于,著作权法及进出口管制法。

    您不得:
    • 规避、禁用或者以其他方式妨碍任何与我们服务的安全相关的功能,用来防止或禁止使用或复制任何材料或用户提交信息的功能,或对我们的服务、材料或用户提交信息的使用实施限制的功能。
    • 参与任何妨碍或扰乱我们服务(或与我们服务相链接的服务器或网络)的活动,包括传播任何蠕虫、病毒、间谍软件、恶意软件或任何破坏性的程序。
    • 以插入内容、代码或其他方式改变或妨碍我们在用户浏览器或设备上所提供的服务。
    • 因任何原因改变、变更或修改我们的服务。
    • 使用或启动任何类型的自动系统,包括但不限于“机器人”,“爬虫”, “线下阅读器”等,在一定时间内,以超越正常人在该时间内使用在线浏览器可发送的合理请求量的方式访问我们的服务。
    • 以我们提供的界面以外的方式访问(或尝试访问) 任何我们的服务,包括材料或用户提供的信息。
    • 为任何非法或未授权的目的而使用我们的服务。

    用户提交信息

    阁下对您提交、发布或展示的任何内容负责(例如,图片、照片、表格、音频、文本、信息、作品、应用程序、链接及其他通讯、内容或材料,统称为“用户提交信息”),包括但不限于对任何侵犯著作权、专利、商标、专有权或任何因该等提交所导致的损害承担赔偿责任。

    您提交用户信息必须遵守以下规定:
    • 不得通过我们的服务提交政治性的、辱骂性的、淫秽的、威胁性的、骚扰的、诽谤的、损害名誉的、冒犯性的、暴力的、整体或部分裸露的、歧视性的、非法的、侵权的、憎恨的、色情或性暗示的用户提交信息。阁下亦不得提交可能鼓动涉嫌犯罪行为的,或可能产生民事责任的、违反任何法律的或其他不恰当的用户提交信息。
    • 除非获得我们的事先书面许可,不得发布广告、请求或任何网站或个人的垃圾连接。
    • 不得诽谤、偷窥、欺凌、虐待、骚扰、威胁、模仿或胁迫个人或实体。
    • 不得作出错误或误导性的言论。
    • 不得提交隐私、秘密或敏感的信息,除非出于我们的特殊请求(比如提交信用卡信息以通过我们的服务完成一项交易)。

    我们的政策始终是不接受或考虑任何由阁下提出的观点、建议或材料,除非是我们明确要求的。您发送给我们的任何信息或材料均不得被视为保密或私有的。我们的服务目前或将来可能允许用户提交信息并托管、分享和/或发布该等用户提交信息。无论发布与否,用户提交的信息均不是保密的。阁下理解网络可能会存在安全问题且我们并不能保证用户提交信息或其他信息的安全性。

    阁下保留您所提交的用户信息的全部所有权。通过我们的服务提交信息和材料,您将自动授予我们(或保证信息和材料的所有人已明示许可我们)一个免版税的、永久性的、不可撤销的、不受限制的权利, 及在世界范围内使用、复制、展示、演绎、修改、改编、发表、翻译、传播和转载或以其他方式向他人提供该信息或材料的部分或全部,或在任何其他作品、媒体或现有或后续研发中的技术中采纳的许可。您同意,我们可以自由使用您为任何目的而发送给我们的观点、概念、诀窍或技术。

    我们保留自行决定用户提交信息是否妥当且遵守本条款的权利,包括但不限于用户信息超过规定的长度。在任何时候,我们可能会在没有事先通知阁下的情况下,因您提交的用户信息违反本条款而自行决定删除、编辑、限制、和/或监控用户提交信息,或中止用户权限。

    本网站可能允许“在线聊天”的功能。在这种情况下,任何通讯或阁下通过在线聊天功能提交的内容将被认为是“用户提交信息”。特别是,我们不保证在线聊天的保密性。

    第三方内容及链接网站

    在使用我们的服务时,阁下可能会接触到各种来源的其他用户提交、发布或展示的用户提交信息。我们不对此类用户发布内容的准确性、有效性、安全性或相关知识产权负责。在法律允许的最大限度内,阁下同意对以上信息放弃您所拥有或可能拥有的针对我们的任何法律上的、衡平法上的权利或救济。

    为了方便阁下的使用,我们可能提供其他独立第三方的网址(“链接网站”)。若使用这些链接,风险需由您自己承担。我们无法控制任何第三方网站的内容、服务、隐私政策、使用条款或实践,且我们对以上不承担任何责任。包含这类内容或链接并不意味着我们赞助或支持它们(包括在链接网站上显示的任何信息或材料,或其描述的任何产品或服务),也不意味着我们和任何这些内容或网址有任何联系或关联,更不意味着任何链接网站获得了使用任何艾默生或其子公司或关联企业的商标、商号、标识或著作权。我们不会参与或以任何方式负责监控阁下和第三方产品或服务供应商之间的交易。阁下与在我们服务上找到的第三方之间的通讯和商业交易将仅限于您与该第三方之间。

    免责声明

    我们的服务, 包括但不限于,网站、材料、用户提交信息、我们服务上提供的任何产品或服务及所有信息、软件、设施、服务、相关通讯及其他内容均在“按现状”,“可用”及“不保证无瑕疵”的基础上提供。在适用法律允许的最大限度下,我们否认任何明示或暗示的陈述或保证,包括但不限于:适销性保证;非侵权性;适用于特殊目的的保证;交易或者履行中产生的保证;我们服务中所含的任何信息的准确性、可靠性、有用性或完整性;对我们的服务的访问将是不间断的或无误的;我们的服务将是安全的。我们对任何因访问或使用我们的服务造成的任何性质的损害不负任何责任,包括因病毒、蠕虫、木马或任何其他电脑软件或异常所造成的损害,该等病毒、蠕虫、木马或任何其他电脑软件或异常可能由于阁下访问或使用我们的服务而感染、影响、或损害您的电脑硬件、软件、存储或者您或他人的任何其他财产。

    我们不对因任何材料、内容、用户提交信息、第三方通过我们的服务或以任何横幅广告或其他广告形式提供的或推广的任何产品或服务 对任何个人或实体造成的任何损失、损害(包括实际的、间接性的、惩罚性的或其他性质的)、伤害、索赔、责任或其他任何种类或性质的理由承担任何责任或义务。

    责任限制

    阁下同意承担使用我们服务的全部责任。在任何情况下我们、我们的供应商或其他涉及到的或参与创造、生产或提供我们服务的第三方均不对因阁下访问、使用、无法使用我们的服务或部分或全部服务所包含的任何材料所造成的直接、偶然、间接、特别或惩罚性的损害负责(包括但不限于任何发生的成本及费用、利润损失、数据或程序损失和业务中断),包括但不限于因未履行、错误、疏忽、指向链接网站、中断、删除、缺陷、操作或传送上的延迟、电脑病毒、通讯线路故障;或损坏、非授权的访问、改变或使用任何电脑或系统 造成的损害而引起的,无论基于任何保证、合同、侵权、疏忽、严格责任或其他法律理论基础,无论我们是否被通知该等损害的可能性。我们不对任何第三方或用户的行为、疏忽或行动承担义务责任,包括用户提交信息及链接网站。艾默生及其子公司、关联公司及我们的高级管理人员、董事、股东、前身、继受者、员工及代理人对阁下在本条款下基于合同、侵权或其他理由的任何诉求的最大责任总额是100美金。如果阁下对我们服务包含的任何材料或本条款的任何部分有不满意之处,您的唯一救济是停止访问及使用我们的服务。

    通过访问我们的服务, 阁下理解您可能会放弃一些目前未知或无法预测到的诉求,并且根据此放弃,您已经阅读、理解并明示放弃加利福尼亚州民法第1542条“一个普遍放弃并不适用于债权人在作出放弃时不知道或怀疑存在的有利诉求,如果他知道该诉求的话将本质性地改变他与债务人的和解”的利益,及任何美国州或领地相似法律规定的利益。

    补偿

    你同意将补偿、维护并保护我们、我们的高级管理人员、董事、股东、前身、继任者、员工、代理人、子公司、关联公司免受因任何第三方基于如下理由向艾默生提出的请求、损失、责任、索赔和费用(包括律师费用):(1)您的用户提交信息或阁下使用或访问我们的服务;(2)阁下违反或涉嫌违反本条款;(3)您侵犯或涉嫌侵犯任何第三方权利,包括并不限于任何知识产权、广告权、秘密、物权或隐私权;(4)您违反或涉嫌违反任何法律、法规、规章、准则、法条、条例或命令;(5)任何因您的用户提交信息对第三方造成的损失;(6)您的任何虚假陈述。我们保留为任何与补偿有关的事项提供专属抗辩和控制的权利,并且未经我们的事先书面许可,您不得在任何情况下达成和解。您将在我们为任何索赔抗辩时提供全力协作。该等抗辩和补偿义务在本条款和您停止使用我们服务后依然有效。

    前瞻性声明

    我们的服务材料可能基于或包含各种关于艾默生运营、未来成果和前景的声明,这些声明可能基于或包含假设性的前瞻性声明。这些前瞻性声明基于现有的预期,具有风险及不确定性。

    有关美国1995年《私人证券诉讼改革法案》中的“安全港”条款,我们提供以下警戒性声明以识别重要的经济、政治、技术及其他因素,这些因素可能导致实际结果或事件与前瞻性声明和相关假设中提到或隐含的有本质上的差异。这些因素包括:(1)现在和未来商业环境的变化,包括利息、资本和消费开支;(2)竞争因素和竞争者对我们方案的回应;(3)预期产品的成功发展和上市;(4)政府法律法规的变更,包括税法;(5)新兴经济发展中政府和商业的不稳定;(6)国内外并购有利环境的持续存在,包括监管要求和候选人的市场价值。

    条款的变更和终止

    我们保留随时自行决定修订本条款或修正我们的服务及材料中任何的错误或疏漏的权利,并将在此网页上更新并赋予一个新的生效日期。无需事先通知,材料可以随时被变更、修订、补充或删除及更新;然而,我们没有义务更新服务材料。无需事先通知,我们可能随时对服务中描述的产品、服务、项目或价格(若存在)进行变更。在变更我们的服务后,继续使用我们的服务将被视作接受这些变更。由于本条款对阁下具有约束力,您应经常查看本条款。

    本条款在按其规定终止或阁下停止访问或使用我们的服务前保持全部效力。任何时候,我们(1)可能暂停或终止阁下访问或使用我们的服务;(2)如果我们认为阁下有限制或阻止其他用户使用我们的服务的行为,或以任何其他方式违约使用我们的服务时,我们可能会对阁下终止本条款。终止条款后,您使用我们服务的授权将会自动终止,您必须立即销毁已下载或打印的材料。

    法律适用及仲裁

    本条款受美国密苏里州法律管辖,但不适用其冲突法条款及1980年《联合国国际货物销售合同公约》。阁下和艾默生因使用我们的部分或全部服务而产生的索赔或争议只能在美国密苏里州单独进行有约束力的仲裁。阁下同意您与艾默生的争议将通过有具法律约束力的仲裁进行解决,而且阁下放弃参与集团诉讼或集团仲裁的权利。若仲裁无效,您同意美国密苏里州对任何争议解决有专属的司法管辖权。任何因使用我们服务而引起的诉讼请求应在该诉讼理由发生后六个月内起诉。

    完整协议及禁止部分无效

    以上条款构成您与艾默生关于使用我们服务的完整协议。若任一条款被具有合法管辖权的法院判定无效,该条款的无效并不应影响其他条款的有效性,其他条款仍具有法律效力。

    关于我们产品和服务的义务与责任仅受与该产品和服务交易及许可相关的条款和条件管辖。

    我们不保证我们服务中的材料在其他地区是合适或可用的,在该内容被认为是非法的地区禁止使用我们的服务。如果您在美国密苏里州以外使用我们的服务,您有义务遵守当地可适用的全部法律。阁下不能在违反美国及其他国家出口法律的情况下使用我们的服务或出口信息及材料。

    www.emerson.com 由艾默生通过美国办公室管理并由位于美国的服务器托管;其他艾默生网站可能由美国以外的其他地区管理并运行。网站上公布的或以其他方式包含在我们服务下的材料可能涉及不适用阁下所在的国家的产品、项目或服务。
    ​​​​
  • ​​​