Sign In
  • 艾默生网络能源报告预测数据中心生态系统将发生巨大变化

    业内专家预测:功率密度、云计算的采用和太阳能的使用将显著增加

    中国(2014 年 5 月 7 日)– Emerson(纽约证券交易所股票代码:EMR)所属业务品牌、致力于最大程度提升关键基础设施可用性、容量和效率的全球领导者艾默生网络能源,今天发表一份前瞻性的报告 《数据中心 2025:探讨未来发展的可能性》,对用了四个月时间旨在探寻 2025 年数据中心行业前景的全球调研进行了总结。调研结果既显示了预期的云计算应用的增加,也包括更加大胆的预测——数据中心将主要依靠太阳能供电并且功率密度超过每机架 50 千瓦。有一点非常明确:据我们所知,大多数专家认为数据中心将在接下来的十年内发生巨大变化。

    全球超过 800 位数据中心专业人士接受了“数据中心 2025 ”调查,还有数十位专家通过访谈、电子邮件和视频提供了他们的见解。总体来看,这些反馈表明业内大多数人对数据中心行业,和 IT 等领域的持续创新仍持乐观态度。例如,平均起来,专家预测 2025 年的功率密度将攀升到每机架 52 千瓦。根据艾默生网络能源主办的数据中心用户组(“Data Center Users’ Group™”)的数据,平均密度自大约十年前达到 6 千瓦左右峰值后一直保持相对平稳,但专家们预测功率密度将显著提高,可能会从根本上改变数据中心的物理环境。

    艾默生网络能源数据中心解决方案业务总裁 Steve Hassell 说:“我们启动‘数据中心  2025’计划是真心希望知道客户、合作者、同行和数据中心社区其他人士,对本行业的前景持什么看法。我们的调研采取开放的态度,对结果不抱任何主观预期和先入为主的观念。调研结果反映了一些精辟见解、远见卓识和乐观态度,给我很大启发。我认为,这份报告真正的影响力不仅在于其对当前观点的衡量,还在于其能够激发未来的创新。”

    报告中其他值得注意的调查结果和预测:
    • 数据中心供电方式的巨大变化:专家认为,数据中心将同时使用多种供电方式。太阳能将居首位,接下来是核能、天然气和风能,这几种比重基本持平。65% 的专家认为,超大规模的设施可能会自行发电。

    • 对于云计算的预测相当保守:业内专家预测,到 2025 年,数据中心三分之二的计算将在云端完成。事实上,这个估计相当保守。Cisco Global Cloud Index 的数据显示,云计算的工作负载占当前数据中心总工作负载的 46% 左右,到 2017 年将达到 63%。

    • DCIM 将发挥突出作用:29% 的专家预测将实现跨所有系统和所有层的全面可见性,43% 的专家认为数据中心将实现自我修复和自我优化。这两个数据合起来,表明 72% 的专家认为 2025 年 DCIM 将得到一定程度的部署——显著高于当前对采用 DCIM 的大多数估计。

    • 利用率将会提高:数据中心可见性的提高有望带来更有效的整体性能,72% 的业内专家预计,到 2025 年,IT 资源利用率至少将达到 60%。平均预测值是 70%。而当前的平均值估计只有 6% 到 12%,最高也只能达到 30% 到 50%。

    • 半开放式机房设计将得到强化:数据中心小型化使其期望能在更多的场合进行部署,为了解决不同的场地条件限制,数据中心逐步向半开放式机房设计思路靠拢,弱化核心系统与环境的关联性。

    • 高密度负载的散热问题进一步突出:从IT系统的发展趋势来看,虽然单位计算能力所需的能耗在未来持续下降,但数据中心单位面积的平均功耗依然会持续增加(预计会超过 10kW/机柜),导致数据中心的散热问题进一步突出,因而采用不同冷源来源的制冷系统的部署位置会继续向机柜内的IT设备靠近。

    451 Research 数据中心技术和IT生态高效副总裁 Andy Lawrence 说:“2025 年的数据中心肯定不会局限于一种。我喜欢用交通工具来做比喻。在路上,我们能看到跑车、家用轿车、公共汽车和卡车。这些车使用不同类型的引擎和座椅,在能耗和可靠性方面也有不同特征。而数据中心也将出现类似的局面。事实上,这种变化已经发生了,而且我认为还会继续。”

    如欲查看报告全文和业内专家发表意见的视频,请访问: http://www.emersonnetworkpower.com/zh-CN/Latest-Thinking/Data-Center-2025/Pages/default.aspx

    有关支持数据中心的艾默生网络能源产品和解决方案的详细信息,请访问: www.EmersonNetwork.com.cn

    关于艾默生网络能源
    艾默生网络能源是 Emerson(纽约证券交易所股票代码:EMR)所属业务品牌,提供能够实现数据中心、医疗和工业设施的可用性、容量和效率最大化的软件、硬件和服务。作为在智能基础设施技术领域可信赖的行业领导者,艾默生网络能源所提供的创新数据中心基础设施管理解决方案,消除了IT和设施管理之间的断层,能够在所有容量需求的情况下提升效率并确保可用性。所有解决方案在全球范围内均能得到本地的艾默生网络能源专业服务人员的全面支持。如欲了解艾默生网络能源的产品和服务详情,请访问 www.EmersonNetworkPower.com

    关于艾默生
    总部位于美国圣路易斯市的 Emerson (纽约证券交易所股票代码: EMR)是一家全球领先的公司,该公司将技术与工程相结合,通过网络能源、过程管理、工业自动化、环境优化技术、及商住解决方案五大业务为全球工业、商业及消费者市场客户提供创新性的解决方案。公司 2013 财年的销售额达 247亿美元。如欲了解进一步信息,欢迎访问 Emerson.com​​

  • ​​