Sign In
  • Emerson 看好新兴普适测量市场的关键业务应用

    普适测量以新的方式帮助过程工厂提高现场安全性、可靠性及能源效率,它将使当前 160 亿美元的测量市场翻一番

    美国得克萨斯州达拉斯市(2013 年 10 月 1 日)― Emerson 公司(纽约证券交易所股票代码:EMR)旗下全球业务品牌艾默生过程管理今天宣布,公司将利用其在无线技术及测量仪器方面的领先优势,开拓人们称之为“普适测量”市场。它使得炼油厂、化工厂及其它工业工厂能够以前所未有的方式,获得企业更多、更细的数据,甚至赋予他们更大的可见性,保证运营更加安全、可靠并获益更多。

    Emerson 预计在未来 10 年里,普适测量市场市值将会超出当前 160 亿美元的传统测量市场的 2 倍多。

    普适测量将公司的核心业务从传统的过程控制及安全系统,拓展到关键业务应用解决方案,例如油气、精炼、化工、电力、矿业及其它行业的安全、保障、可靠性及能源效率。对于这些行业而言,传统的安装额外的传感器,在实际操作中已经变得非常困难、昂贵且充满技术挑战。

    随着无线技术的问世及传感技术和安装工艺的进步,许多公司能够安装无线、非侵入式、经济实用的传感器,从而实现对运行的连续监视和探测。新的软件应用及嵌入式传感智能已经能够解读来自这些传感器的数据,并将其转换成为可执行的信息,从而使得公司能够就潜在问题进行快速响应,并为提高决策提供更好的依据。

    “我们的客户与其他人一样,他们想得到能够使他们生活更加安全、更具有预见性,同时减少成本、风险及时间的可执行信息,”艾默生过程管理首席战略官 Peter Zornio 表示。“这不仅仅意味着控制室及过程性能优化。他们需要在运营的各个方面,了解关键业务决策的清晰、确定的条件。为了实现这一目标,他们需要建设一个更完整的传感网络,而这正是普适传感所能实现的。”

    Emerson 已经看到客户正在寻求积极利用普适测量。目前,一家东欧的石油加工厂正在部署完整的无线基础设施,可以增加  12000 套可实施普适测量的仪表,测量范围超过传统模式的 60%,从而能够更好地探测能源损耗、设备锈蚀及安全漏洞。

    “普适测量市场为 Emerson 带来了一个巨大、崭新的商业机遇,”艾默生过程管理总裁 Steve Sonnenberg 表示。“随着行业大量采用过程自动化,在过程之外利用技术产生深刻、量化的业务影响的机会已经变得微乎其微,甚至为零。而将普适测量与软件及算法相结合进行转换和决策,则使得客户在他们以前从未想象过的方面,获得能够付诸实施的远见卓识。”

    艾默生过程管理可实现普适测量的产品包括: NetSafety 及 Groveley 产品线的超声传感器及气体泄漏点传感器,来自 Roxar 的腐蚀和侵蚀探测技术,来自 CSI Technologies 的转动设备的振动传感,以及罗斯蒙特(Rosemount)的无线蒸汽疏水阀监测器,及无线螺栓紧固表面温度探测器。

    关于艾默生过程管理
    艾默生过程管理 ( www.EmersonProcess.com.cn ) 是 Emerson 旗下的一员,在帮助化工、石油和天然气、炼油、纸浆和造纸、电力、水和废水处理、矿业和冶金、食品和饮料、生命科学及其他行业实现生产、过程控制及输配自动化方面始终保持领先。公司将优异的产品和技术与行业特定的工程、咨询、项目管理和维护服务相结合。艾默生过程管理旗下品牌包括:PlantWeb™、Syncade™、DeltaV™、Fisher ®、Micro Motion ®、Rosemount ®、Daniel™、Ovation™ 和 AMS Suite。

    关于 Emerson
    总部位于美国圣路易斯市的 Emerson 是一家全球领先的公司,该公司将技术与工程相结合,通过网络能源、过程管理、工业自动化、环境优化技术、及商住解决方案五大业务为全球工业、商业及消费者市场客户提供创新性的解决方案。公司 2012 财年的销售额达 244 亿美元。如欲了解进一步信息,欢迎访问 Emerson.com/zh-cn