Sign In
  • 艾默生网络能源推出“能效逻辑 2.0 ”和“级联能源节省计算器”

    大幅度降低数据中心能耗革命性解决方案升级版,显示如何能节省 74% 数据中心能耗

    俄亥俄州哥伦布市 (2012 年 8 月 28 日)— Emerson(纽约证券交易所股票代码:EMR)所属业务品牌、保护和优化关键基础设施的全球领导者艾默生网络能源,今天推出了“能效逻辑 2.0”(Energy Logic 2.0)—— 提出了站在中立角度供应商节能路标图,包括了能够降低 74% 的数据中心能耗的 10 项策略。在新出版的 电子白皮书中详细论述的这一方法,对 2007 年推出的能效逻辑进行了更新,融合了过去 5 年技术和最佳实践的新进展。

    同时,公司还发布了“能效逻辑 2.0 级联能源节省计算器”( Energy Logic 2.0 Cascading Savings Calculator ),该在线工具使数据中心经理能够计算通过采用能效逻辑 2.0 中的策略所获得的能源节省数据。

    “能效逻辑 2.0 清晰地显示,优化数据中心仍然存在很大的机会,”艾默生网络能源业务发展副总裁和能源计划总监 Jack Pouchet 说,“能源效率一直是人们关注的核心,提供数据中心更大可见性和控制力的新一代管理技术已经到来。数据中心行业比以往在如下方面的定位更加明显,那就是在降低整个数据中心能耗中能够产生重大的影响。”

    “能效逻辑 2.0”的基石是一种级联效应,该级联效应对 IT 设备层面的能源节省如何在辅助系统得到放大进行了量化,最终推荐了一种整体的方法,该方法通过关注优化核心 IT 系统的效率来推动系统能源的节省。

    例如,在一个能源使用效率值(Power Usage Effectiveness,简称 PUE )为 1.9 的数据中心,由于级联效应的作用,服务器处理器 1 瓦的节省能够推动基础设施层面 2.84 瓦的节省。在 PUE 更高的数据中心,这种节省甚至更明显。

    “能效逻辑 2.0”中的新内容

    2007 年最初推出的能效逻辑方法基于一个 5,000 平方英尺的典型数据中心进行设计和测试。今年,艾默生网络能源再次采用了同样规模的数据中心来构建能效逻辑 2.0 线路图。不过,由于技术的新进展,此次推出的“能效逻辑 2.0”能够实现更大程度的能源节省。

    例如:“能效逻辑 2.0”显示了5,000 平方英尺的基础数据中心的能耗如何能够从 1,543kW 减少到 408kW ,或者说节省 74% 的能耗。除了级联效应,艾默生网络能源也量化了“反向”级联效应——由“闲置而无法使用的”容量所浪费的总体能源。正如服务器设备层面 1 瓦的节省可以获得设施层面 2.84 瓦的节省一样,不带来生产率的服务器 1W 的浪费能够导致设施层面 1.95 瓦的浪费。

    为了实现更大程度的能源节省,此次推出的“能效逻辑 2.0”进行了一系列的更新。例如,关键策略如高效的服务器设备、电源架构的改进以及温度和气流的管理等都进行了更新,以反应最新的技术进步。此外,“能效逻辑 2.0”跟五年前相比,增加了对服务器虚拟化的采用。最后,信息和通信技术(ICT)构架作为一种新兴的最佳实践得到强调,这种最佳实践通过优化 IT 和网络基础架构实现能源的节省。数据中心基础设施管理(DCIM)的出现被融入了整个“能效逻辑”策略,因为 DCIM 提供了完全利用多个“能效逻辑”策略所需要的监控和控制。

    欲了解《 “能效逻辑 2.0 ”:降低数据中心能源费用和提升容量的新策略》,以及“ 级联能源节省计算器”,请访问 www.EfficientDataCenters.com .

    关于艾默生网络能源
    艾默生网络能源是 Emerson(纽约证券交易所股票代码:EMR)所属业务品牌,为数据中心关键基础设施、通信网络、医疗和工业设施提供保护和优化。艾默生网络能源在交直流电源和可再生能源、精密制冷、基础设施管理、嵌入式计算和电源、一体化机架和机柜、电源开关与控制,以及连接等领域为客户提供全球领先的解决方案以及专业的技术和灵活的创新。所有的解决方案在全球范围内均能得到本地的艾默生网络能源专业服务人员的全面支持。如欲了解艾默生网络能源的产品和服务详情,请访问 www.emersonnetwork.com.cn

    关于 Emerson
    总部位于美国圣路易斯市的 Emerson (纽约证券交易所股票代码: EMR)是一家全球领先的公司,该公司将技术与工程相结合,通过网络能源、过程管理、工业自动化、环境优化技术、及商住解决方案五大业务为全球工业、商业及消费者市场客户提供创新性的解决方案。公司 2011 财年的销售额达 242 亿美元。如欲了解进一步信息,欢迎访问 Emerson.com​