Sign In
  • Emerson 发布 Trellis™ 平台软件,强化数据中心基础设施解决方案能力

    行业分析公司451研究组(451 Research)称这一设计和架构“不同于市场上的其他同类产品”

    亚拉巴马州汉斯维尔市(2012年5月15日) — Emerson(纽约证券交易所股票代码:EMR)所属业务品牌、实现关键基础设施可用性、容量和效率最大化的全球领导者:艾默生网络能源,今天宣布面向全球发布其创新 Trellis™ 平台下的前4个数据中心基础设施(DCIM)应用软件。

    该套 Trellis 应用软件与先前发布的 Avocent 统一管理网关(Avocent Universal Management Gateway)配合使用,提供了实时的基础设施优化功能,利用该套件,数据中心运行效率最高可提升70%,能效最高可提升25%。

    运行效率和能效之所以得到如此大幅度的提升,原因在于数据中心管理者第一次在同一个地点,同一个平台,同一个解决方案中,拥有了他们所需要的全部管理能力,可以获得全部的 IT 和设施信息以及性能信息,这就消除了连接以及维护多个异类、第三方专有系统的需求和重复工作。

    艾默生网络能源的一些客户(包括 Infosys )已经对 Trellis 平台进行了测试。

    “ Infosys 致力于为我们的企业客户构建环保的,业务可持续的解决方案,” Infosys 业务持续副总裁 Ankush Patel 说,“基于我们在业务可持续性以及数据中心领域的丰富经验,我们发现需要引入在能效和性能方面都具有卓越表现的管理系统。 Infosys 作为 Trellis 的早期采用者(Trellis Early Adopters),艾默生网络能源的 Trellis 平台被部署在我们的班加罗尔数据中心。我们相信该平台能够以优异的成本效率和能源效率,持续地监控关键基础设施系统,预测潜在的问题。”

    独立行业分析公司451研究组认为 Trellis 平台的关键特性在于其简洁性。

    “ Trellis 平台将发展成为一个综合且功能强大的系统。”451 研究组(451 Research)数据中心技术研究副总裁 Andy Lawrence 说,“该系统的设计和架构都基于实时的数据,与市场上的其他同类产品不同,在灵活性和可扩展性方面都具有优异的表现。Trellis 平台最重要的特性之一,就是它设计和开发的初衷就是易用和简洁——设计者对于数据中心的人员如何开展日常工作非常关注。管理数据中心所需要的信息在数据中心运行的过程中被更为直接的呈现出来因此提升了生产力。” Lawrence 补充说。

    首次发布的软件模块包括了451研究组对 DCIM 功能所界定的4个核心功能,为数据中心管理者提供了强大的 DCIM 基础。当前所发布的Trellis应用软件为:

    • Trellis 资产管理(Trellis Inventory Manager)—数据中心管理者可以对其全球所有的数据中心进行全方位的、精确的建模,以此为基础,管理者、可以了解数据中心所有基础设施和设备所处位置,这些部件之间的依存关系以及数据中心设备正在使用的资源情况。
    • Trellis 现场管理(Trellis Site Manager)—向数据中心管理人员报告基础设施的健康状况(包括环境状况),使他们能够认识并处理影响基础设施可用性和系统性能的事件和告警。
    • Trellis 变更管理(Trellis Change Planner)— 与Trellis资产管理配合应用,确保变更信息的精确和统一;在设备的安装、迁移和退役等方面,确保数据中心管理团队成员之间可以持续的进行规划、跟踪和沟通。
    • Trellis 能耗管理(Trellis Energy Insight) — 计算数据中心总能耗、电力费用和能源使用效率(PUE)以及数据中心基础设施效率(DCiE)。

    此外,由于信息采集设备和应用软件共享底层平台,因此这些应用程序可以彼此协调兼容,能够快速增加功能,从而适应业务的快速变化并为未来做好准备。这意味着,采用 Trellis 平台将比采用任何其他当前的 DCIM 解决方案具有更长的生命周期,更能降低总体拥有成本。

    “ Trellis 平台终结了采用多个分离平台来支撑决策的情况,因此数据中心专业人员能够更好的优化其关键基础设施运行的所有方面,”艾默生网络能源 Avocent 业务总裁 Steve Hassell 说。“其结果是使数据中心性能提升到一个崭新的层面,从而使数据中心获得满足业务所需的高可用性、运行效率以及灵活性。”

    欲了解艾默生网络能源 DCIM 解决方案的更多信息,请访问 www.EmersonNetworkPower.com/DCIM 。

    关于艾默生网络能源
    艾默生网络能源是艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)所属业务品牌,为数据中心关键基础设施、通信网络、医疗和工业设施提供保护和优化。艾默生网络能源在交直流电源和可再生能源、精密制冷、基础设施管理、嵌入式计算和电源、一体化机架和机柜、电源开关与控制,以及连接等领域为客户提供全球领先的解决方案以及专业的技术和灵活的创新。所有的解决方案在全球范围内均能得到本地的艾默生网络能源专业服务人员的全面支持。如欲了解艾默生网络能源的产品和服务详情,请访问 www.emersonnetwork.com.cn 。

    关于 Emerson
    总部位于美国圣路易斯市的 Emerson (纽约证券交易所股票代码: EMR)是一家全球领先的公司,该公司将技术与工程相结合,通过网络能源、过程管理、工业自动化、环境优化技术、及商住解决方案五大业务为全球工业、商业及消费者市场客户提供创新性的解决方案。公司 2011 财年的销售额达 242 亿美元。如欲了解进一步信息,欢迎访问 Emerson.com​​。