Sign In
  •  

    管理数据中心的更好方法​

  • Emerson 针对整体数据中心基础设施管理的新增需求进行积极创新 

    源自 Emerson 自身的全球数据中心的全面管理解决方案

    在 Emerson 建立支持自身全球业务的新数据中心之初,为实现最大的效率及绩效,Emerson 汇聚艾默生网络能源的专家,助力该设施的设计及配置。Emerson 在2009 年夏季开业的这一数据中心,是 最新数据中心技术及最佳实践的典范——甚至还获得了美国绿色建筑协会(U.S. Green Building Council)颁发的 LEED 金牌认证。


    但随着数据中心及其内部设备的日趋复杂化,建设该数据中心的 Emerson 团队意识到,他们疏忽了一些重要内容。 

    与全球各个数据中心所面临的问题一样,Emerson 数据中心的 IT 设备也依赖于至关重要的 IT 与基础设施建设,包括电源及制冷。如果需要更改服务器或流量负载,那么设施中的电源及制冷基础设施就必须能够适应这些变化的环境。

    而问题在于,传统的数据中心里各区域都是被分开管理的。艾默生网络能源提供了监控及管理数据中心电源及制冷基础设施的解决方案,以及监控并管理 IT 设备的其它解决方案。然而,要想全面地对数据中心进行管理,则需要一个能够同时提供 IT 与基础设施 “闭环”可见及控制的独立平台,或者可在独立的界面识别潜在问题、决定如何解决问题、及采取相应解决方案的能力。

    然而,在建设该数据中心时,Emerson 发现根本不存在这种全面、闭环式的解决方案。Emerson团队发现并不只是他们遇到了这个问题:其他数据中心的运营者也在寻求同样的整体基础设施管理解决方案。此外,云服务、虚拟化技术及数据中心主机托管的兴起,使得 数据中心基础设施的管理工作变得越来越复杂。

    “就在几年前,虚拟化需要花上好几天甚至几周的时间,但是现在数据中心的变化可能在几秒之内完成。” 艾默生网络能源 Avocent 业务总裁及前 Emerson 首席信息官 Steve Hassell 称,“但是如果缺乏支持这些变化的电源或制冷基础设施的话,会发生什么情况呢?要么投入比日常所需开支更多的费用,要么就得冒着随时可能宕机的风险。”

    艾默生网络能源正在开发一种整体性方案,以应对这一挑战,从而将现有的监控及管理解决方案进行结构重组,将其整合成为一个综合、全面的平台。事实上,Emerson 正在引领不断增长的数据中心基础设施管理(DCIM)市场。

    Emerson 于 2009 年 ​,而这一举措加快并拓展了公司构建 DCIM 的能力。凭借其业内知名的针对包括服务器及存储设备在内的数据中心 IT 设备的远程访问及控制技术,Avocent 工程师们为此类设备的操作需求带来了更加精深的专业及经验,从而完善了艾默生网络能源数据中心的电源系统、能源管理及精密制冷方案。

    Emerson 将所有的这些技术与多个专业的能力,整合为一种端对端的实时数据中心智能解决方案。该方案可在单一用户界面,为数据中心经理提供从 IT 设备到电源、制冷及配套设施的可见管控。

    艾默生网络能源准备在明年使用其预定上线的 Trellis™ 平台,即该产业的首个整体基础设施管理方案,从而引领数据中心产业的变革。

    与其他数据中心管理工具有所不同,Emerson 的 Trellis 平台 将软件与硬件整合为一种能够通过独立、联网、实时的视角进行管控的解决方案。管理数据可从单一设备上获取,同时智能过滤器能为不同数据中心的工作人员提供不同的视角,从而使得数据中心经理能够事先识别可能影响数据中心正常服务的潜在电源及制冷问题。他们可以通过访问实际的消耗及容量数据,做出更好的服务器配置决策。他们将会准确地掌握设备及子系统中效率消耗的确切位置。

    据 Emerson 估算,如果每个美国数据中心可以在当前可用的电源容量的基础上将效率提高 10%,那么在提高效率与降低宕机时间方面,美国企业就能够节约超过 100 亿美元。Trellis 平台的开发就是为了帮助这些数据中心实现这些效率。

    为了让一个优化的数据中心基础设施开始获取利润,客户可以执行艾默生网络能源现有的 Aperture Avocent Liebert 硬件或软件中的任何一种 DCIM 解决方案。这些方案中的任何一种都将升级至新的 Trellis 平台,为他们提供动态的基础设施优化,这是一种无人能及的 DCIM 水平。

    初始 Trellis 平台组件的早期采用者均声称,感受到了更快的设备配置时间、及大幅改善的可靠性及安全性。

    我们极大地依赖数据中心的性能,所以我们应该对整个数据中心进可见控制,并通过闭环解决方案管理整个中心。Trellis 平台使得这种管理变得简单、易行。