Sign In
  •  

    为高能耗数据中心提供节能的解决方案

     ​​
     
  • ​​为高能耗数据中心提供节能的解决方案

    数据中心是支持当今全球网络经济最重要的资产之一。企业和消费者都依赖于该等设施传送、管理、储存及处理数据和信息。为了保持企业关键业务应用及热敏电子设备实现全天候最佳性能运转,数据中心需要可靠的动力调节及降温系统。所有这些都需要大量耗电。

    数据中心能耗的增加及能源成本的上涨,客观上更加需要在保持增长的同时能够缩减成本并提高管理能力,甚至节约能源的策略。据美国环境保护署(EPA)估算,2006 年美国数据耗能 610 亿千瓦时,总电力成本约为 45 亿美元,这与 2000 年相比增加了整整一倍。EPA 预计,在未来 5 年内(截至 2011 年)美国数据中心及服务器的能耗还要增加近一倍,突破 1000 亿千瓦时,届时每年总电力成本将超过 74 亿美元。

    Emerson 及其所属 艾默生网络能源业务以领先的技术,致力于创建更加节能的数据中心以满足企业对高可靠性及高灵活性的需求。艾默生网络能源以其行业领先的不间断电源、精密制冷、基础设施管理及产品监测,加上其全球化的专业技术及服务,使得数据中心能够以最低总拥有成本提升能源效率,并确保企业关键业务应用的高可用性。

    今天,不同规模的数据中心都在不断地发展变化,几乎每天都有老旧设备被新设备更换。更小体积、更强功能的服务器及电脑硬件的发展趋势必然会导致超高热密度的运转负荷,从而会出现过热部位,这在客观上需要引进更加先进、精密的制冷解决方案。

    Emerson 为满足客户需求,推出了一系列的创新型产品。针对中小型数据中心在运行中可能会遇到不可预测的变化,Emerson 开发了 Softscale™ 技术力博特 NX 不间断电源(Liebert NX UPS),该系统既可匹配当前要求,也可根据需求的变化使用一款简单的软件密钥很容易地随之进行调整。Softscale™ 技术力博特 NX 不间断电源效率可达 97%,超过了美国环境保护署(EPA)在 2007 年 8 月给国会的 数据中心能效报告中指定的最领先的 95% 的效率。

    为满足精密制冷靠近热源的要求,Emerson 开发了诸如 力博特 XD 系列的解决方案。这是一套灵活的、运用制冷剂冷却系统的方法。该方法只需 15% 到 50% 的冷却机组容量和地面空间,却具有高达 40% 的节能潜力。此外,Emerson 力博特挑战者 ITR 可以很容易地放置在设备机架旁边,以便在机架内进行集中冷却。

    作为行业领导者,Emerson 采用了最佳做法提升数据中心设计及管理的能源效率。 艾默生网络能源已对外公布了“能效逻辑” —— 为优化数据中心能效的厂商中立的路线图。“能效逻辑”基于研究及模型,在不影响可用性或灵活性的前提下,给 IT 及设施经理在优化能源使用以及包括电力、制冷及空间的关键资源限制条件最小化决策中,提供了一种循序渐进的方法。

    艾默生网络能源也正在与它的数据中心客户及诸如 绿色电网联盟的行业组织,就美国环保署的一项研究进行密切合作,旨在收集真实的能源使用数据,以帮助未来 能源之星™数据中心基础设施评级界定一个标准范围。此项工作完成后,该评级将帮助数据中心运营商评估其建筑物基础设施资产的能源绩效,并在全美范围内与其他同类资产的绩效进行比较。客户也可以委托爱默生网络能源进行 数据中心评估,以判断其设施电能、制冷及策略上的优缺点。

    相关信息

    Emerson 推出新方法减少电信网络能耗(2008年9月15日,新闻发布)