Sign In
  •  

    创新技术

  • 通过创新应对全球严峻挑战

    当今世界面临着众多​重大挑战。这些挑战给企业和消费者带来的问题主次混杂,并常常需要长达几十年的时间予以应对。例如,我们的合作和投资的方式必须能够有助于实现以下目标:

    • 使能源效率最大化
    • 确保未来有可靠的可再生能源
    • 使环境破坏最小化并提高空气和水质量
    • 努力开发稀缺资源而尽可能为最广泛的人口所用
    • 建设适当的基础设施和服务以提高发展中国家的生活水平
    • 保证食品和药物生产、贮存、分销及消费的安全、可靠和质量
    • 向老龄化和膨胀的人口提供有效的医疗保健
    • 汇集并提供相关行业知识以应对发达国家熟练工基数缩小的挑战,并迎合新兴经济体商业扩张的趋势
    • 确保无处不在的通信和数据网络无论何时何地都能持续存在
    • 应用有助于为工作和居家人士创造安全环境的技术

    由于我们在所服务的市场及地区的长期领导地位,以及我们稳固的客户和行业关系,Emerson 的业务着眼于上述问题的最前沿。而且,我们信守承诺,勇往直前应对此类挑战,开发相应解决方案。以下是 Emerson 业务平台所做努力的部分例证:

    过程管理 
    Emerson 促使过程行业(例如油气、精炼、替代燃料、矿业、能源、水、医药、饮食和造纸)工厂的运营拥有更高的精确度和安全性,以及更少的能源消耗和排放。为达此目标,Emerson 高度创新的 PlantWeb™ 技术提供先进、智能的仪器和控制,数字自动化架构,以及互动的无线设备和系统;一切通过软件、服务和解决方案得以提升。

    例如,液化天然气(Liquified Natural Gas 简称“LNG )在世界许多地区成为一种可选能源。天然气的提取、冷凝、运输及随后还原为气体的过程需要 Emerson 提供的专业经验和技术。我们还帮助处理并向发展中国家不断增长的人口输送清洁、安全的用水。我们的客户依赖我们对于药品生产的精确度和可靠性进行优化,以对抗和控制疾病。我们协助全球食品、饮料的加工与包装。我们还为全球制造业中基础产品的开采和加工助力。

    通过安装 Ovation™ 品牌的电站控制装置,Emerson 使热效率能够提高,从而每年帮助全球客户减少超过2000万吨的二氧化碳排放。除此之外,Emerson 的技术以其广泛的功能支持油气生产和运输管道,包括探测和防止泄漏并有助于减少环境破坏的高精准测量。

    网络能源 
    从电力网络到电源芯片,Emerson 提供基础设施的设备和解决方案,满足世界各地数据中心、电信和其它商业网络的需求。这些网络的电力供应必须清洁、可靠而且永不间断。Emerson 创新的产品包括为服务器和关键电子系统而开发的高效电源转换装置、创新可靠的电源和备用电源技术、不间断电源、精确制冷设备及全面的服务和解决方案。

    在电信行业,传输带宽和高可靠性的电源供应非常关键。为了满足企业客户与消费者日益变化的需求,电信网络及为其提供支持的服务和技术经常在当地进行配置和管理,从而使得新声音、视频、因特网应用和服务的传递离客户更近。而且,商业需求进一步增加了“永不间断”的连接的复杂性,全球及移动的通信支持着一批虚拟团队和客户基础。Emerson 投身于这一解决方案。

    在美国,仅数据中心就消耗了近2%的电力,而且这一数字每24个月就翻一番,因为数据中心需要负载日益强大的服务器,这些服务器将产生更多的热量,并催生更大的电力和制冷需求。针对这些主要服务于数据处理器、网络和电信提供商的关键场所,Emerson 提供全面的能源管理和可靠性技术。这些基于创新产品(例如 Liebert XD™ 超密度精确制冷设备)的解决方案能够优化空间利用,并节约能源。应用 Emerson 这些方法,仅数据中心每年减少的二氧化碳就超过1000万吨。

    环境优化技术 
    Emerson 在供热、制冷和冷藏应用方面的全球广泛参与,帮助满足对于更高的生活水平、改善的食物处理方法,及最重要的能源效率的需求。民用和商用空调、制热和制冷行业依赖于 Emerson 针对室内舒适度、能源效率和食物安全而创新的环境优化技术、服务和一体化的解决方案。

    Emerson 与客户、行业协会和政府机构紧密协作,有效地执行新的、更为严格的能效标准。公司还通过各种途径,从设计出新一代压缩技术到转向使用更为环保的制冷剂等方法,帮助满足前述标准。Emerson 的技术对于食品生产链从加工到运输、贮存的安全和质量也至关重要。我们还帮助世界各地的超市监测和管理能源使用,确保系统正常运行。我们的可编程自动调温器能提供更好的环境和舒适度控制。

    Emerson 对该行业重要性的一个典型案例是 Emerson Copeland Scroll™ 压缩机空调技术所带来的能源节约。 Emerson 涡旋压缩机的安装区域使北美的二氧化碳排放每年减少近1500万吨。

    工业自动化 
    Emerson 在以下方面保持着传统的优势:设计和生产高能效电机和驱动器,关于材料连接、机械传动设备的专业、高效技术,以及全球制造业经济中的其它应用。

    我们也为世界主要地区,包括中国在内的领先风车制造商提供发电机和传动系统的关键联结设备。在施工现场,可调速混合式电机帮助施工和工业基础设施 (从移动压缩机到塔式起重机) 提高能效和生产率。

    在过去五年里,Emerson 生产了超过70万台交流驱动器,最大程度上降低了风扇、泵、压缩机、输送带和搅拌器的能源消耗,充分体现了 Emerson 在使工业世界更为多产、高效方面所扮演的角色。这些驱动器每年减少近200万吨的二氧化碳排放。

    专业工具和储存技术 
    Emerson 以工具技术满足专业承包商的高质量需求,并通过例如垃圾处理器,以及储存和组织系统等产品提高居住的方便性和舒适度。

    Emerson 还提供移动医疗保健信息技术,以改进医院医疗服务的提供和安全性。里奇(RIDGID)水管线向世界各地的工人提供可靠、高效的方法来建造安全、可靠的基础设施。

    Emerson InSinkErator® 品牌垃圾处理器提供一种高效、环保的家庭食物垃圾处理方法,每年减少全球300万吨以上的二氧化碳产生。​