PEMEX

借助艾默生技术提高安全性

并延长油田生产寿命

墨西哥国家石油公司 (PEMEX) 是一家墨西哥国有能源公司,该公司需要一个经济可行的创新解决方案,以延长墨西哥湾坎特雷尔 (Cantarell) 油田已有 30 年历史的海上钻井平台的产油时间。要实现其“智能油田”的设想,墨西哥国家石油公司找到了艾默生,为其制造一套远程监控系统,既省钱又便于安装,从而能更好地管理油田,增加工人安全,并改善环境保护。

艾默生智能无线技术连接平台与海岸

高效部署

PEMEX 使用艾默生智能无线技术对其海上设施增设监控点,所需成本只是有线仪器的零头而已

快速获取信息

电池驱动的智能无线传感器和仪器可以立即获知压力、温度和阀门位置

 

性能更佳

使用该技术,即使是在不利的海洋或天气条件下,PEMEX 也能够监控钻探设备和紧急关闭阀,从而更好地管理油田,同时通过减少工人往返海上平台的需要,使工人和环境安全也得到了改善

 

坎特雷尔油田

具有 30 多年的历史,是世界上最大的油田之一

由 50 多个平台上的大约 200 口产油井组成

目前的原油产量约占墨西哥原油产量的 30%

PEMEX借助艾默生技术提高安全性并延长油田生产寿命

在一个易受季节性飓风侵袭的区域,面对着几十年前建成的海上平台,石油公司如何才能高效地运营平台上日益减产的油井呢?这就是墨西哥国家石油公司 (PEMEX) 在寻找办法延长坎塔雷尔油田的寿命时遇到的挑战。PEMEX 是墨西哥的一家国有能源公司,其坎塔雷尔油田位于墨西哥湾的坎佩切湾。

坎塔雷尔油田是世界上最大的油田之一,在 2003 年,其原油产量还占墨西哥原油产量的 60%。然而,自那时起,坎塔雷尔油田日益减产,目前其原油产量约占墨西哥原油产量的 30%。

PEMEX 的坎塔雷尔作业设施由 50 多个平台上的大约 200 口在产油井组成,这些平台的电力供应十分有限,甚至没有电力供应。此外,其中许多平台缺乏将数据传回到岸上作业设施的通讯设施。因此,PEMEX 每天得派员工坐船到离海岸 80 公里(50 英里)远的平台上手动收集数据,以便制定生产决策。这种方法成本高昂,会受到不利天气条件的影响,延误重要决策的制定,并给工人带来安全风险。

在进行了 30 年不间断的生产之后,PEMEX 需要找到一套创新、可行、经济合算的监控解决方案,以优化坎塔雷尔油田目前的生产周期。PEMEX 希望有一种技术手段能够及时收集有关油田动态及其生产过程的可靠信息,并将这些数据进行整合以供所有海上平台使用,从而提高油田管理水平、增强工人的安全性并改善在环境保护方面的表现。

创所未有。为实现其“智能油田”愿景,卡门城 (Ciudad del Carmen) 的 PEMEX 工程师与墨西哥本地的艾默生工程师携手合作,为 PEMEX 海上平台创建了一个远程监控系统。该系统将有助于延长坎塔雷尔油田的寿命,而无需额外的基础设施、费时的实施周期或高昂的维护成本。

 

在对同类解决方案进行广泛评估并开展大量现场测试之后,PEMEX 最终选择了艾默生智能无线技术,因为该技术具有较高的成本效益、实施起来快速简便并能解决电力消耗受限的问题,同时还能满足可靠性和通信完整性方面的严格要求。

PEMEX 采用艾默生智能无线技术后,通过对其海上设施添加监控点,生产过程和油田动态的实时掌握在一夜之间变为现实,所需成本只是有线仪器的零头而已。电池驱动的智能无线传感器和仪器可以立即获知压力、温度和阀门位置,为操作员提供所需的实时信息,以便他们迅速应对油井状况的任何变化。使用该技术,即使是在不利的海洋或天气条件下,PEMEX 也能够监控钻探设备和紧急关闭阀,从而保护其平台的完整性并更好地管理油田。PEMEX 的“智能油田”计划的下一步是将来自卫星平台的监控数据发送到卡门城的运营中心,以便更深入地了解生产过程和帮助制定运营决策。

项目完成后,PEMEX 预计每年可节省大量物流和安装成本,并能够更好地实现油田生产优化,同时由于减少了工人往返海上平台的需要,工人和环境的安全性也得到了改善。这些措施将延长坎塔雷尔油田的寿命,并提高其产量。和世界其他公司一样,PEMEX 发现艾默生智能无线技术是非常适合其业务需要的理想解决方案。

PEMEX 是全球第三大原油生产商,同时被评为第 11 大综合性石油公司。PEMEX 在 2008 年的销售额为 980 亿美元。艾默生在墨西哥已经营了 40 多年,在该国有多个制造工厂,而这使得艾默生成为墨西哥制造业内最重要的企业之一。

访问:艾默生过程管理
打印 PDF
Show Video