艾默生提供关键技术支持,

为澳大利亚提供宽带服务

随着全球经济的不断发展,越来越多的商贸、通信和创新离不开网络的支持,宽带互联网连接已成为不可或缺的必需品。澳大利亚,这个历来以高度发达的教育和丰富多彩的文化闻名全球的国度也不例外。然而,由于其国土地形的特殊性,澳大利亚要想为其国民在网络互联领域提供领先优势则存在极大的挑战。

为了解决这一难题,澳大利亚政府制定了国家宽带网络 (NBN) 愿景与战略,以期为澳大利亚国民提供高效、可靠的互联网访问。2009 年,澳大利亚政府成立了国家宽带网络公司 (NBN Co),迈出了将 NBN 愿景转化为现实的步伐。澳大利亚国家宽带网络公司选择艾默生为其 10 个网络中心(称为“聚集节点”)提供设计、供货、安装和调试服务,这 10 个网络中心是澳大利亚国家宽带网络的基础。

艾默生帮助卢克石油公司 (LUKOIL)

在全球最具挑战性的环境中

挖掘新机遇

俄罗斯西北部北极圈内的季曼-伯朝拉 (Timan-Pechora) 盆地拥有极其丰富的油气资源,但开采这些资源极具挑战性。该地区的气候条件更适宜于野生动物生存,如北极熊和狼,而不太适宜人类居住。该地区温度最低可降至 -47 ℉ (-44 ℃),海面冰冻厚度可超过 5 英尺(170 厘米),发生风暴时,附近巴伦支海的浪高可达 16 英尺(近 5 米)。

卢克集团 (LUKOIL Group) 是俄罗斯最大的油气公司之一,希望通过扩建公司的 Varandey 油港码头(世界上最北的油港码头),增加季曼-伯朝拉 (Timan-Pechora) 对西欧和北美的出口量。该公司知道,要在从未涉足的恶劣环境中实现一致、安全的全年运营,自动化是关键因素。Varandey 油港码头最终采用了坚实可靠的艾默生自动化解决方案。目前,该码头的商用原油年吞吐量高达 1200 万公吨。

巴西最大的

石化设施

将采用艾默生技术

巴西国有能源公司 Petrobras 正在将一片距里约热内卢市区 40 英里(65 千米)的贫瘠土地改造成能源和石化生产中心。完工后,新的 Comperj(里约热内卢炼油及石化项目)工厂将标志着该公司在二十年后重返石化生产领域,同时也表明巴西在努力满足经济发展引起的能源需求方面又迈进了一步。艾默生技术正帮助实现这一切。

突破性的垃圾处理器帮助

密尔沃基市将更多的食物垃圾转化为

电力

密尔沃基市的部分废水系统使用的是一种厌氧消化器,该消化器中的细菌和被称为古细菌的其他微生物可以分解封闭池内的污水。当垃圾被分解后,微生物即释放出甲烷,该气体被管道局收集起来用于产生能量。

艾默生开发的突破性爱适易 (InSinkErator) Evolution Excel® 处理器能够粉碎几乎所有的食物残余,包括桔子皮、香蕉皮、芹菜、玉米芯、土豆皮甚至是肋骨,而不会产生阻塞或故障。该处理器正在帮助密尔沃基城市管道局将更多居民的食物垃圾转化成为源源不断的电力。

Emerson 技术帮助一座城市提升饮水系统的

维护水平

俄亥俄州的海湾村市 (City of Bay Village) 坐落于伊利湖南岸克利夫兰以西 15 英里处,是一个拥有 17000 居民的居住区。该市远离喧嚣,其居民在安全、健康而宁静的环境中享受着郊区生活,这也是该市引以为豪之处。

保护该市的饮用水质量至关重要。但与其他成千上万的社区一样,海湾村市政府必须以有限的税收来维护日渐老化的饮用水和废水系统基础设施。于是海湾村市决定求助于艾默生专业工具及其 RIDGID® 品牌来解决这一难题。

艾默生技术

提升世界

食品储存手段

温度和湿度控制是长距离运输易腐烂品(如香蕉)的关键。世界最大保鲜水果生产商都乐 (Dole) 公司采用艾默生谷轮数码涡旋压缩机技术配备的冷藏集装箱,精确控制香蕉从采摘到您当地商店的温度和湿度。

艾默生估计,通过在冷藏集装箱中使用高能效的艾默生数码涡旋压缩机,香蕉行业每年可以节省超过 1000 万美元的制冷燃料成本,并减少 5 亿美元的损耗和变质损失。

艾默生示范

数据中心

如何节约成本

面对紧缩的预算、令人担忧的碳排放量和居高不下的能耗成本,首席信息官和信息技术经理们正在为其耗电、热敏的数据中心寻求节省开支、降低能耗并提高效率的方法。艾默生的“能效逻辑”策略向他们示范如何节省开支...首先是削减多余的热负荷。

艾默生

热泵技术

利用寒冷的北海水给城市供暖,且温室排气为零

挪威的冬天极其寒冷,整个冬季平均温度都在零度以下,北海水域温度低至 6°C (43°F)。当挪威德拉门市需要一个新的供热系统,为全区当地居民和企业提供热水时,打算用冰冷的北海水作为一种可再生能源,而艾默生技术帮助他们实现了这一愿望。

艾默生技术帮助卡塔尔天然气公司 (Qatargas)

提高液化天然气生产

满足全球对清洁可靠能源的需求

天然气被认为是化石燃料中最环保的一种,因而对其的需求也在不断增长。将天然气转化为液化天然气 (LNG) 可以使此能源在储存和运输时更具成本效益。卡塔尔天然气公司欲扩建生产设施,在 2010 年底将 LNG 的年产量从 1000 万吨提高到 4200 万吨。要想实现这一宏伟目标,卡塔尔天然气公司的产能必须达到一个前所未有的规模,而艾默生技术正协助这一工程,使其可行、安全且具成本效益。

艾默生热泵技术

帮助中国减少煤炭消耗

传统低能效的热泵并不能有效满足中国北方逾 5 亿人口对采暖的需求。为解决此问题,艾默生为其谷轮涡旋压缩机开发了一种创新技术,使高能效的热泵能够在极冷的环境下也能高效、可靠地工作。现在,中国数百万的家庭可以降低对燃煤供暖厂的依赖,并减少上百万吨二氧化碳的排放。

PEMEX

借助艾默生技术提高安全性

并延长油田生产寿命

墨西哥国家石油公司 (PEMEX) 是一家墨西哥国有能源公司,该公司需要一个经济可行的创新解决方案,以延长墨西哥湾坎特雷尔 (Cantarell) 油田已有 30 年历史的海上钻井平台的产油时间。要实现其“智能油田”的设想,墨西哥国家石油公司找到了艾默生,为其制造一套远程监控系统,既省钱又便于安装,从而能更好地管理油田,增加工人安全,并改善环境保护。

 

宽带

艾默生提供关键技术支持,为澳大利亚提供宽带服务


极端环境下的石油开采

艾默生帮助卢克石油公司 (LUKOIL) 在全球最具挑战性的环境中挖掘新机遇


石化产品

巴西最大的石化设施将采用艾默生技术


电力

突破性的垃圾处理器帮助密尔沃基市将更多的食物垃圾转化为电力


水质

艾默生技术帮助一个城市更好地维护饮水系统


装运

艾默生技术提升世界食品储存手段


数据中心

艾默生示范数据中心如何节约能耗成本


制热

艾默生热泵技术利用寒冷的北海水给城市供暖,且温室排气为零


液化天然气

艾默生技术帮助卡塔尔天然气公司 (Qatargas) 提高液化天然


热泵

艾默生热泵技术帮助中国减少煤炭消耗


海上石油

PEMEX 借助艾默生技术提高安全性并延长油田生产寿命


Show Video