PEMEX

melhora a segurança

e amplia a produção de campos petrolíferos com tecnologia Emerson

A Petróleos Mexicanos (PEMEX), empresa de energia estatal do México, queria uma solução inovadora e economicamente viável para ampliar a produção de petróleo da plataforma em alto-mar de 30 anos de seu campo Cantarell no Golfo do México. Para cumprir sua visão de “campo inteligente”, a PEMEX procurou a Emerson para criar um sistema de monitoramento remoto que pudesse ser econômico e rapidamente instalado para gerenciar o campo com mais eficiência, aumentar a segurança dos trabalhadores e melhorar a proteção ambiental.

Emerson Smart Wireless leva a plataforma para terra firme

Implementação eficiente

Com o Emerson Smart Wireless, a PEMEX acrescentou pontos de monitoramento em suas instalações em alto-mar a uma fração do custo da instrumentação com fio

Informações rápidas

Os sensores e a instrumentação alimentados a bateria do Smart Wireless podem obter imediatamente a pressão, a temperatura e a posição da válvula

 

Melhor desempenho

A capacidade de monitorar plataformas e válvulas de parada de emergência, mesmo em condições adversas do mar e do clima, possibilita que a PEMEX gerencie o campo com mais eficiência e garanta mais segurança dos trabalhadores e do meio ambiente com menos necessidade de viagens à plataforma em alto-mar

 

Campo de Cantarell

Tem mais de 30 anos e é um dos maiores campos petrolíferos do mundo

É formado por cerca de 200 poços de produção em mais de 50 plataformas

Corresponde atualmente a 30% da produção de petróleo cru do México

PEMEX melhora a segurança e amplia a produção de campos petrolíferos com tecnologia Emerson

Como uma empresa petrolífera opera eficientemente os poços de petróleo em declínio, em plataformas marítimas construídas décadas atrás em uma área propensa a furacões sazonais? Este é o desafio enfrentado pela Petróleos Mexicanos (PEMEX), a petrolífera do governo do México, enquanto busca prolongar a vida útil do seu campo petrolífero Cantarell localizado na Baía do Campeche, no Golfo do México.

O campo de Cantarell é um dos maiores do mundo e em 2003 contribuía com 60% da produção de petróleo bruto do México. No entanto, o campo Cantarell apresenta um declínio de produção desde então, e atualmente representa cerca de 30% da produção de petróleo bruto do México.

As operações do Cantarell na PEMEX consistem em cerca de 200 poços de produção em mais de 50 plataformas, que possuem uma disponibilidade de energia limitada ou inexistente. Além disso, muitas das plataformas não tinham uma infraestrutura de comunicação para transmitir os dados para a instalação das operações em solo. Como resultado, a PEMEX enviava funcionários por barco diariamente às plataformas localizadas a 80 km da margem para coletar os dados manualmente e tomar as decisões sobre a produção. Esta abordagem era cara e sujeita a condições climáticas desfavoráveis, atrasava decisões importantes e criava um risco de segurança para os trabalhadores.

Depois de 30 anos de produção ininterrupta, a PEMEX precisava encontrar uma solução de monitoramento inovadora e economicamente viável, para otimizar o atual ciclo de produção no campo Cantarell. A PEMEX precisava de uma abordagem tecnológica que pudesse coletar informações de maneira rápida e confiável sobre o desempenho do campo e seus processos de produção – e integrar esses dados em todas as plataformas marítimas, a fim de melhorar o gerenciamento do campo, aumentar a segurança dos trabalhadores e melhorar a proteção do meio ambiente.

Isso nunca foi feito antes. Para materializar sua visão de um "campo inteligente", os engenheiros da PEMEX na Ciudade Del Carmen trabalharam com os engenheiros locais da Emerson no México para criar um sistema de monitoramento remoto para suas plataformas marítimas, que ajudaria a estender a vida útil do campo Cantarell sem uma infraestrutura adicional, períodos longos de implementação ou custos altos de manutenção.

 

Depois de uma revisão extensa das soluções concorrentes e da realização de diversos testes de campo, a PEMEX selecionou a tecnologia Smart Wireless da Emerson porque é econômica, rápida e fácil de implementar, resolve as questões do consumo de energia limitada e cumpre requisitos rigorosos de confiabilidade e integridade das comunicações.

Com o Emerson Smart Wireless, a PEMEX pode melhorar (praticamente da noite para o dia) a visibilidade de seus processos de produção e do desempenho no campo, adicionando pontos de monitoramento em todas as instalações marítimas, por uma fração do custo da instrumentação cabeada. Os sensores e a instrumentação do Smart Wireless são alimentados por bateria e podem obter rapidamente a pressão, a temperatura e a posição da válvula, fornecendo em tempo real aos operadores as informações necessárias para reagir rapidamente a qualquer mudança nas condições do poço. A capacidade de monitorar aparelhos e desligar válvulas de emergência, mesmo em condições climáticas ou marítimas adversas, permite que a PEMEX proteja a integridade de suas plataformas e gerencie melhor o campo. A próxima etapa na implementação do "campo inteligente" da PEMEX é integrar os dados de monitoramento de suas plataformas via satélite com o seu Centro Operacional na Ciudad del Carmen, que fornecerá uma visibilidade mais abrangente de seus processos de produção e irá aprimorar as decisões operacionais.

Quando o projeto estiver concluído, a PEMEX prevê economias anuais consideráveis na logística e na instalação, uma otimização na produção do campo e na segurança ambiental e dos trabalhadores devido à redução da necessidade das viagens até a plataforma marítima. Essas medidas irão prolongar a vida útil e a colaboração do campo Cantarell. Como outras empresas em todo o mundo, a PEMEX descobriu que a tecnologia Emerson Smart Wireless é a solução certa para seus negócios.

A PEMEX é a terceira maior produtora de petróleo bruto do mundo e é avaliada como a 11ª empresa integrada. Em 2008, as vendas anuais da PEMEX atingiram US$98 bilhões. A Emerson tem uma presença de mais de 40 anos no México com diversas instalações de fabricação espalhadas pelo país, o que a torna uma das empregadoras mais importantes no setor industrial do México.

Visite: Emerson Process Management
Imprimir PDF
Show Video