Tecnologia Emerson ajuda uma cidade a conservar melhor o

sistema de água potável

A cidade de Bay Village, Ohio, é uma comunidade de 17.000 habitantes, localizada 24 km a oeste de Cleveland, na margem sul do Lago Erie. A cidade se orgulha de ficar longe do agito e fornecer um ambiente seguro, saudável e tranquilo de vida suburbana.

A proteção da qualidade do suprimento de água potável da cidade é essencial. No entanto, como em milhares de outras comunidades, a prefeitura de Bay Village deve manter uma estrutura antiga do sistema de água potável e esgoto com um dinheiro limitado dos contribuintes. É por isso que Bay Village recorreu às Emerson Professional Tools e à sua marca RIDGID® para obter ajuda.

Como as SOLUÇÕES DA TECNOLOGIA RIDGID® são usadas por um departamento municipal de águas e esgoto

See it step-by-step
  • LOCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO
  • ARMAZENAR E ORGANIZAR ARQUIVOS DE PROJETOS ON-LINE
  • ACESSO RÁPIDO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS

Os dispositivos de localização de serviços públicos RIDGID® da Emerson ajudam a identificar claramente onde os serviços públicos subterrâneos estão localizados. As ferramentas de inspeção por vídeo RIDGID SeeSnake® podem inspecionar visualmente e registrar as condições da deterioração da tubulação ou outros problemas.

A plataforma digital on-line RIDGIDConnect™ da Emerson armazena e organiza registros e imagens do sistema de água e reduz a necessidade de criar, armazenar e distribuir DVDs, fitas VHS, registros e formulários manuscritos.

Quando Bay Village recebe um relatório de rompimento na linha de água ou colapso da tubulação, seus técnicos podem usar o RIDGIDConnect para acessar rapidamente os registros detalhados e até mesmo os relatórios arquivados no local do trabalho, à medida que os reparos e diagnósticos são efetuados.

Com registros do projeto ao alcance da mão por meio de acesso on-line 24 horas por dia, 7 dias por semana ao sistema RIDGIDConnect™, o departamento de água e esgoto ficou 30% mais eficiente.

Tecnologia Emerson ajuda uma cidade a conservar melhor o sistema de água potável

A cidade de Bay Village, Ohio, é uma comunidade de 17.000 habitantes, localizada 24 km a oeste de Cleveland, na margem sul do Lago Erie. A cidade se orgulha de ficar longe do agito e fornecer um ambiente seguro, saudável e tranquilo de vida suburbana.

A proteção da qualidade do suprimento de água potável da cidade é essencial. No entanto, como em milhares de outras comunidades, a prefeitura de Bay Village deve manter uma estrutura antiga do sistema de água potável e esgoto com um dinheiro limitado dos contribuintes. É por isso que Bay Village recorreu às Emerson Professional Tools e à sua marca RIDGID® para obter ajuda.

O departamento de águas de Bay Village utiliza as soluções da tecnologia Emerson - incluindo os nossos dispositivos de localização de recursos RIDGID® - para identificar claramente onde os recursos do subsolo estão localizados. Eles também usaram as ferramentas de inspeção de vídeo RIDGID SeeSnake® para inspecionar visualmente e registrar as condições da deterioração da tubulação ou outros problemas.

Embora a tecnologia RIDGID tenha permitido que a cidade monitore e registre as condições de sua infraestrutura de água, eles observaram que a manutenção desses registros pode ocupar várias gavetas de arquivos e envolver milhares de documentos. Além disso, existe uma necessidade constante de acessar esses arquivos e compartilhar vários documentos com os residentes, outras agências governamentais, contratantes que participam de licitações ou trabalham nos projetos e necessidades regulamentares e legais com prazo marcado.

O RIDGID da Emerson ofereceu à cidade uma chance de participar do teste beta de uma plataforma digital online que estava em desenvolvimento. A solução foi projetada para ajudar os contratantes e profissionais de serviços, como encanadores, técnicos de HVAC e gerentes de instalações, a armazenar e compartilhar fotos e vídeos do local do trabalho, relatórios e históricos do trabalho, registros de manutenção, listas de clientes e outros arquivos de projeto.

 

Isso nunca foi feito antes. É chamado de RIDGIDConnect™ e Bay Village descobriu que o serviço é uma maneira ideal para que os funcionários da prefeitura armazenem e compartilhem, com facilidade e economia, os registros e imagens do sistema de água com os residentes, contratantes e outras entidades. Os funcionários da prefeitura possuem acesso 24 x 7 protegido por senha aos registros do sistema em um computador, laptop com Internet ou smartphone. A plataforma RIDGIDConnect fornece um "registro médico" histórico online para os projetos – agilizando o registro e o relatório de tudo o que foi ou precisa ser feito.

Agora, quando Bay Village recebe um relatório de uma quebra na linha de água ou colapso da tubulação, seus técnicos podem usar o RIDGIDConnect para acessar rapidamente os registros detalhados e até mesmo os relatórios arquivados no local do trabalho, à medida que os reparos e diagnósticos são efetuados. Isso torna muito mais simples a conformidade com os relatórios imediatos exigidos pela saúde pública estadual e federal e as leis ambientais, e permite que o atendimento aos residentes seja comunicado com perfeição.

Usando o RIDGIDConnect da Emerson, a cidade de Bay Village pode simplificar a organização e o armazenamento das informações digitais. Eles também observaram que o acesso online aos registros do projeto -reduzindo a necessidade de criar, armazenar e distribuir DVDs, fitas VHS, relatórios e formulários por escrito - resultou em um aumento estimado de 30% na eficiência do funcionário. A cidade também se beneficia com a tranquilidade que o sistema online oferece, nos backups diários e nas informações e no armazenamento externo da mídia.

O RIDGIDConnect se tornou oficialmente disponível para os profissionais de serviço e contratantes de todos os EUA em janeiro de 2010. Para saber mais, visite www.RIDGIDConnect.com.

Visite: Soluções comerciais e residenciais Emerson
Imprimir PDF
Show Video