エマソン、オーストラリア全域にわたる

ブロードバンドサービス

実現に重大な技術的サポートを提供

より多くの商業、コミュニケーション、イノベーションがオンライン上で行われるにつれ、ブロードバンドインターネット接続へのアクセスは、経済成長にはなくてはならないものになってきています。昔から教育水準と生産性の高い文化で知られるオーストラリアも例外ではありません。ところが、オーストラリア国民にとって、オーストラリアの地理そのものが、オンライン接続に関して時代の最先端であり続けるための課題となっています。

この障害に対応するため、オーストラリア政府は全オーストラリア国民にアクセスを提供することを目標にオーストラリア全国ブロードバンドネットワーク(National Broadband Network:NBN) 計画のビジョンと戦略を打ち立てました。NBNのヴィジョンを実現するため、オーストラリア政府は2009年にNational Broadband Network Company (NBN Co) を設立しました。エマソンは大陸を横断するネットワークの基盤を提供する10のネットワークハブ(集合型ノードとして知られる)の設計、供給、設置、委託を行うために選ばれました。

エマソン、世界で最も過酷な環境のひとつとされる地区で、

LUKOIL社の新たなチャンス活用をサポート

ロシア領北極圏チマン・ペチョラ地方は、石油・ガス資源を豊富に提供する一方、これら資源の活用を目指す者に大きな課題を与えています。この地域の気象条件は、人間よりも北極熊や狼など野生生物に適しています。最低気温は、華氏-47度(摂氏-44度)まで下がることもあり、海氷は、5フィート(170cm)を超える厚さになります。また、バレンツ海近くの波は、嵐の時には波の高さが最高16フィート(約5m)を記録します。

ロシア最大手の石油・ガス企業のひとつであるLUKOILグループは、世界最北端の石油ターミナルであるヴァランデイ施設を拡張することにより、チマン・ペチョラ地方から西ヨーロッパや北米への輸出を増加させることを切望していました。LUKOIL社は、これまででもっとも過酷な環境において年間を通じて着実かつ安全なオペレーションを行うことを実現する鍵はオートメーションであると確信していました。同社は、ヴァランデイにある同社のターミナルで使用する強固で確実なオートメーション・ソリューションの担い手としてエマソンを選びました。エマソンのソリューションにより、ヴァランデイのターミナルでは現在、年間1200万トンの商用原油を扱っています。

ブラジル最大の

石油化学工場、

エマソンのテクノロジを導入

リオデジャネイロの中心部から40マイル(65km)にわたって広がる荒野で、ブラジル国営の石油会社ペトロブラスのエネルギー・石油精製事業拠点の建設が開始されました。リオデジャネイロの新たな石油コンビナート、Comperj(リオデジャネイロの製油所)の完成は、ペトロブラスが20年の歳月を経て、石油精製事業で復活を遂げます。さらに、成長を続けるブラジル経済下では、エネルギー中心の需要が高まっていますが、コンビナートの完成により、ブラジルは、この需要に応えるための新たな一歩を踏み出すことにつながります。これを実現するのが、エマソンのテクノロジです。

ミルウォーキーでは

画期的な生ごみディスポーザーを使って

生ごみを電気に変換

ミルウォーキー市の廃水システムの一部では、嫌気性ダイジェスターが使われています。これは、嫌気性古細菌と呼ばれるバクテリアやその他の微生物を使用して、密封タンクの中で下水を分解するものです。廃棄物が分解される過程で、微生物が放出するメタンガスを捕獲し、下水処理施設運用のためのエネルギー源として使用しています。

エマソンの画期的なInSinkErator Evolution Excel®ディスポーザーは、オレンジやバナナの皮から、セロリ、とうもろこしの芯、じゃがいもの皮、さらにはリブ肉の骨まで、ほとんどすべての生ごみを、詰まったり引っかかったりすることなく粉砕することができます。このため、ミルウォーキー市の下水処理地区でこのディスポーザーは、家庭から出る生ごみをより多く、果てることない電力源に変換することに役立っています。

エマソンの技術が

都市の飲料水システムのメンテナンスを効率化

オハイオ州ベイ・ビレッジ市はエリー湖の南岸、クリーブランドの15マイル(約24キロ)西に位置する人口17,000人のコミュニティです。安全で健康的かつ平穏な生活をこの郊外で送れるよう、独自の環境づくりに取り組んでいることが、ベイ・ビレッジ市の誇りとするところです。

そうした取り組みの中でも、市民に供給する飲料水の水質を守ることは何より重要です。しかし、ベイ・ビレッジ市も他の多くの自治体と同様、老朽化していく上下水道システムのインフラを限られた税金で維持していかなければなりません。そこで協力を求めたのが、エマソンの事業部のひとつであるリッジ事業部とそのRIDGID® ブランドです。

世界中で活用される

エマソンの

食品保存技術

バナナなどの生鮮食料品を長距離輸送するときには、温度や湿度の制御が重要になります。世界最大の生鮮果物生産業者ドールは、収穫から店先までのバナナの輸送に、エマソンのコープランドデジタルスクロールコンプレッサの技術を装備した冷蔵コンテナを使って温度と湿度を正確に制御しています。

エマソンの試算では、そのエネルギー効率の高いデジタルスクロールコンプレッサーを冷蔵コンテナに使用することでバナナ業界は冷却にかかる燃料費を1,000万ドル、廃棄損失を5億ドル、年間で削減可能です。

エマソンが

データセンターに問題を沈静化する方法を教示

厳しい予算、二酸化炭素排出量問題、高エネルギーコスト。このような問題に直面する情報統括役員やIT管理者は、電力を大量消費し、熱に弱いデータセンターで、どうすれば経費やエネルギー消費量を削減し、さらに効率を高めることができるかを模索しています。エマソンのEnergy Logic戦略は、まず余分な熱負荷を削減することから始めて、どうすればよいかをお教えします。

エマソンのヒートポンプテクノロジーは

地球温暖化へのインパクトなしに

極寒の北海の水を使って都市を暖房

ノルウェイの冬は厳しく、ほとんどの日が平均気温氷点下です。北海の水温は摂氏6度(華氏43度)まで下がります。ノルウェイの都市ドラムメンで、地元住民と企業向けの新しい地区暖房システムに使う温水が必要になりました。極寒の北海を再生可能エネルギー源として利用できるようになり、エマソンの技術がそれを実現しました。

エマソンの技術が

Qatargas社の液化天然ガス増産に貢献し、

クリーンで信頼性のあるエネルギーを求める世界の需要に対応

天然ガスは化石燃料の中でも最も環境に優しい燃料であると考えられており、その需要は増加する一方です。天然ガスを液化天然ガス(LNG)に変換することで貯蔵や輸送が低コストで済みます。Qatargasは施設を拡張してこの10年間の終わりまでにLNGの生産量を年間1,000万トンから4,200万トンに拡大したいと考えていました。この意欲的な目標を実現するため、Qatargasの生産能力の拡張ペースはかつてない高水準に設定されました。そして、この拡張を安全かつコスト効率良く実現可能に支援しているのが、エマソンの技術です。

エマソンのヒートポンプテクノロジー

が中国の石炭使用量削減に貢献

従来のヒートポンプでは、人口5億人を超える中国北部の暖房需要に効果的に対応することはできませんでした。エマソンはコープランドスクロールコンプレッサーの画期的なテクノロジーを開発し、問題を解決しました。低外気時にもエネルギー効率の高いヒートポンプで効率的かつ効果的に暖房ができるようになりました。中国の数百万人の住宅所有者が石炭焚き暖房設備への依存度を減らすことができるため、二酸化炭素排出量を数百万トン削減することができます。

PEMEX社、

エマソンの技術で油田の安全性向上と延命を実現

メキシコの国営エネルギー企業であるメキシコ国営石油会社(Petróleos Mexicanos: PEMEX)は、30年間掘削されてきたメキシコ湾の海上プラットフォーム、カンタレル油田を延命する、革新的で、経済的にも実行可能なソリューションを必要としていました。『インテリジェント油田』というビジョンの実現を目指したPEMEXは、コスト効率がよく、すばやく設置できるエマソンのリモート監視システムを採用しました。このシステムにより、油田をより良く管理できるようになり、作業員の安全性も向上しました。また、環境保護の面でも改善されました。

 

ブロードバンド

エマソン、オーストラリア全域にわたるブロードバンドサービス実現に重大な技術的サポートを提供


過酷な環境下での石油事業

エマソン、世界で最も過酷な環境のひとつとされる地区で、LUKOIL社の新たなチャンス活用をサポート


石油化学製品

ブラジル最大の石油化学工場、エマソンのテクノロジを導入


電力

ミルウォーキーでは画期的な生ごみディスポーザーを使って生ごみを電気に変換


水質

エマソンの技術が都市の飲料水システムのメンテナンスを効率化


輸送

世界中で活用されるエマソンの食品保存技術


データセンター

エマソンがデータセンターにエネルギーコスト問題の解決方法を指南する


暖房

エマソンのヒートポンプテクノロジーは、地球温暖化へのインパクトなしに、極寒の北海の水を使って都市を暖房


液化天然ガス

エマソンの技術がQatargas社の液化天然ガス増産に貢献し、クリーンで信頼性のあるエネルギーを求める世界の需要に対応


ヒートポンプ

エマソンのヒートポンプテクノロジーが中国の石炭使用量削減に貢献


海底油田

PEMEX社、エマソンの技術で油田の安全性向上と延命を実現


Show Video