La tecnologia Emerson aiuta una città a mantenere in modo più efficiente l’impianto di distribuzione

dell’acqua potabile

La Città di Bay Village, in Ohio, è una comunità residenziale di 17.000 abitanti ubicata 15 miglia a ovest di Cleveland, sulla sponda meridionale del lago Erie. La città è fiera di essere sufficientemente fuori mano da poter fornire un ambiente sicuro, salubre e tranquillo in una zona periferica.

Proteggere la qualità dell’acqua potabile distribuita in città è di fondamentale importanza. Ma come per centinaia di altre comunità, l’amministrazione comunale di Bay Village deve gestire infrastrutture idriche per le acque potabili e di scarico ormai datate e con le limitate risorse finanziarie derivanti dalle imposte. Per questo motivo Bay Village si è rivolta a Emerson Professional Tools e al suo marchio RIDGID®.

Come le SOLUZIONI TECNOLOGICHE RIDGID® sono utilizzate da un servizio municipale di gestione delle risorse idriche

Fase per fase
  • LOCALIZZAZIONE E ISPEZIONE
  • MEMORIZZAZIONE E GESTIONE DEI FILE DI PROGETTO ONLINE
  • ACCESSO RAPIDO PER TUTTI I DIPENDENTI

Le apparecchiature di localizzazione delle linee di servizio RIDGID® Emerson aiutano ad identificare chiaramente la posizione delle linee di servizio sotterranee. Gli strumenti di videoispezione RIDGID SeeSnake® permettono di eseguire ispezioni visive e registrare le condizioni di deterioramento o altri problemi delle condutture.

La piattaforma digitale online RIDGIDConnect™ Emerson memorizza e organizza i record e le immagini della rete idrica, riducendo la necessità di creare, memorizzare e distribuire DVD, cassette VHS, rapporti e moduli scritti a mano.

Quando Bay Village riceve la segnalazione di una rottura su una tubazione dell’acqua o del cedimento di una conduttura, i suoi tecnici possono fare ricorso a RIDGIDConnect per accedere velocemente alla documentazione dettagliata e persino ai file dei rapporti redatti in cantiere al momento di rilevare un danno e di eseguire le relative riparazioni.

Con i record di progetto accessibili online h 24 grazie al sistema RIDGIDConnect™, i dipendenti del reparto di gestione delle risorse idriche sono divenuti più efficienti del 30%.

La tecnologia Emerson aiuta una città a mantenere in modo più efficiente l’impianto di distribuzione dell’acqua potabile

La Città di Bay Village, in Ohio, è una comunità residenziale di 17.000 abitanti ubicata 15 miglia a ovest di Cleveland, sulla sponda meridionale del lago Erie. La città è fiera di essere sufficientemente fuori mano da poter fornire un ambiente sicuro, salubre e tranquillo in una zona periferica.

Proteggere la qualità dell’acqua potabile distribuita in città è di fondamentale importanza. Ma come per centinaia di altre comunità, l’amministrazione comunale di Bay Village deve gestire infrastrutture idriche per le acque potabili e di scarico ormai datate e con le limitate risorse finanziarie derivanti dalle imposte. Per questo motivo Bay Village si è rivolta a Emerson Professional Tools e al suo marchio RIDGID®

L’ufficio per la rete idrica di Bay Village utilizza le soluzioni tecnologiche di Emerson, tra cui i nostri dispositivi di localizzazione RIDGID® locating devices, per individuare con sicurezza dove sono ubicati cavi e tubazioni interrati. L’ufficio utilizza inoltre gli strumenti di videoispezione SeeSnake® RIDGID per eseguire ispezioni visive e registrare le condizioni di deterioramento o altri problemi delle condutture.

Sebbene la tecnologia RIDGID abbia consentito a Bay Village di monitorare e registrare le condizioni della rete idrica, l’amministrazione ha rilevato che la tenuta di questi archivi può richiedere molto spazio per i file e può comportare migliaia di documenti. Esiste inoltre un’esigenza costante di accedere a tali file e di condividere vari documenti con i residenti, altri enti governativi, imprese costruttrici che presentano offerte di appalto o lavorano su progetti, nonché per questioni normative e legali con vincoli di tempistica.

RIDGID di Emerson ha proposto alla città di partecipare al beta testing di una piattaforma digitale online che essa stava sviluppando. La soluzione è progettata per agevolare imprese costruttrici e professionisti dei servizi, quali idraulici, tecnici degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento e direttori delle strutture nell’archiviazione e condivisione di foto e video del cantiere, rapporti e cronistoria dei lavori eseguiti, archivi sulla manutenzione, elenchi dei clienti e altri file relativi al progetto.

 

Non è mai stato fatto prima. Si chiama RIDGIDConnect™e Bay Village ha scoperto che questo servizio rappresenta il modo ideale in cui i dipendenti del comune possono archiviare e condividere in modo facile ed economico con i residenti, le imprese costruttrici e altri enti la documentazione e le immagini della rete idrica. Gli impiegati del comune dispongono 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dell’accesso protetto con password alla documentazione sulla rete idrica mediante un computer, un portatile con funzionalità di connessione al Web o uno smartphone. La piattaforma RIDGIDConnect fornisce una sorta di “cartella clinica” online con tutta la storia di ciascun progetto, ottimizzando la registrazione e la creazione di rapporti su tutti gli interventi già eseguiti e su quelli ancora da eseguire.

Ora, quando Bay Village riceve la segnalazione di una rottura su una tubazione dell’acqua o del cedimento di una conduttura, i suoi tecnici possono fare ricorso a RIDGIDConnect per accedere velocemente alla documentazione dettagliata e persino ai file dei rapporti redatti in cantiere al momento di rilevare un danno e di eseguire le relative riparazioni. Ciò facilita molto la conformità alla rendicontazione tempestiva richiesta dalla legislazione statale e federale in materia di salute pubblica e ambiente e consente una comunicazione immediata dei servizi ai residenti.

Con RIDGIDConnect di Emerson, la città di Bay Village è stata in grado di semplificare l’organizzazione e l’archiviazione delle informazioni digitali. L’amministrazione ha inoltre potuto constatare che l’accesso online alla documentazione dei progetti, che ha diminuito la necessità di creare, archiviare e distribuire DVD, cassette VHS, documenti e moduli scritti a mano, ha dato luogo a un incremento stimato del 30% nell’efficienza dei dipendenti. In più, la città può contare sulla tranquillità che il sistema online offre grazie ai backup quotidiani e all’archiviazione delle informazioni e dei supporti in altra sede.

RIDGIDConnect è ufficialmente disponibile a livello nazionale per i professionisti dei servizi e le imprese costruttrici a gennaio 2010. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.RIDGIDConnect.com.

Visita il sito: Emerson Commercial & Residential Solutions
Stampa PDF
Show Video