PEMEX

migliora la sicurezza

e aumenta la produzione del settore petrolifero grazie alla tecnologia Emerson

Petróleos Mexicanos (PEMEX), l’ente statale per l’energia del Messico, doveva individuare una soluzione innovativa ed economicamente soddisfacente per aumentare la produzione di petrolio delle piattaforme offshore, in attività da 30 anni, del giacimento di Cantarell, nel Golfo del Messico. Per realizzare questa visione di un "giacimento intelligente", PEMEX si è rivolta a Emerson per creare un sistema di monitoraggio in remoto che potesse essere economicamente efficiente, rapido da installare per una migliore gestione del giacimento, e che consentisse di migliorare la sicurezza dei lavoratori e la protezione ambientale.

Emerson Smart Wireless porta la piattaforma a terra

Implementazione efficiente

Grazie a Emerson Smart Wireless, PEMEX ha aggiunto punti di monitoraggio su tutte le sue sedi offshore ad una frazione del costo degli strumenti cablati

Fatti in breve

I sensori e gli strumenti a batteria Smart Wireless possono ottenere istantaneamente pressione, temperatura e posizione della valvola

 

Migliori prestazioni

La possibilità di monitorare attrezzature e valvole di arresto d’emergenza anche in condizioni atmosferiche difficili o con mare in tempesta consente a PEMEX di gestire in modo più efficiente il giacimento e assicurare una maggiore sicurezza per i lavoratori e per l’ambiente con la riduzione dei sopralluoghi alla piattaforma offshore

 

Giacimento di Cantarell

È in funzione da più di 30 anni ed è uno dei più grandi giacimenti petroliferi al mondo

Consiste di circa 200 pozzi di produzione in più di 50 piattaforme

Rappresenta al momento il 30% della produzione di greggio del Messico

PEMEX migliora la sicurezza e aumenta la produzione del settore petrolifero grazie alla tecnologia Emerson

Come fa una compagnia petrolifera a utilizzare in modo efficiente pozzi petroliferi su piattaforme offshore costruite decenni orsono in un’area predisposta a uragani stagionali? Questa è la sfida che Petróleos Mexicanos (PEMEX), la compagnia energetica di proprietà dello stato del Messico, deve affrontare per cercare di estendere la vita utile del giacimento petrolifero di Cantarell, nella baia di Campeche, nel Golfo del Messico.

Il giacimento di Cantarell è uno dei più grandi del mondo, e fino al 2003 contribuiva nella misura del 60% alla produzione totale di petrolio greggio del Messico. Tuttavia il giacimento di Cantarell è in declino produttivo sin dal 2003 e attualmente fornisce circa il 30% della produzione di petrolio greggio del Messico.

Le operazioni di Cantarell della PEMEX consistono di circa 200 pozzi produttivi su oltre 50 piattaforme che hanno una disponibilità di alimentazione limitata o inesistente. Inoltre, molte delle piattaforme non sono dotate di infrastrutture per le telecomunicazioni che consentano di inviare dati alle strutture operative sulla terraferma. Di conseguenza, PEMEX inviava ogni giorno dipendenti alle piattaforme ubicate a 80 km dalla costa tramite imbarcazioni per la raccolta manuale dei dati al fine di poter prendere decisioni sulla produzione. Questo approccio era molto dispendioso, soggetto a condizioni ambientali sfavorevoli, ritardava un importante processo decisionale e costituiva rischi per la sicurezza dei dipendenti.

Dopo 30 anni di produzione ininterrotta, PEMEX doveva individuare una soluzione di monitoraggio innovativa ed economicamente soddisfacente per ottimizzare il ciclo di produzione esistente del giacimento di Cantarell. PEMEX era alla ricerca di un approccio tecnologico che consentisse la raccolta tempestiva e affidabile dei dati sulle prestazioni del giacimento e sui processi di produzione e che consentisse l’integrazione dei dati per tutte le piattaforme offshore in modo da permettere una migliore gestione del giacimento, migliorare la sicurezza dei dipendenti e aumentare la tutela dell’ambiente.

Non è mai stato fatto prima.. Per realizzare questa visione di un “giacimento intelligente”, i tecnici di PEMEX a Ciudad del Carmen hanno collaborato con i tecnici locali di Emerson México per creare un sistema di monitoraggio a distanza per le piattaforme offshore che consentisse di estendere la vita del giacimento di Cantarell senza infrastrutture aggiuntive, lunghi periodi di implementazione o elevati costi di manutenzione.

 

Dopo una esaustiva revisione delle soluzioni della concorrenza e dopo aver condotto prove sul campo, PEMEX ha scelto la tecnologia Smart Wireless di Emerson, perché è efficace sotto il profilo economico, rapida e facile da implementare, risolve le problematiche relative al consumo limitato di alimentazione e soddisfa rigidi requisiti di affidabilità e integrità delle comunicazioni.

Grazie a Smart Wireless di Emerson, PEMEX ha potuto ottenere, praticamente da un giorno all’altro, una migliore visibilità dei processi di produzione e delle prestazioni sul campo aggiungendo punti di monitoraggio su tutte le strutture offshore a una frazione dei costi della strumentazione cablata. I sensori e le strumentazioni Smart Wireless, alimentati a batteria, sono in grado di fornire immediatamente la pressione, la temperatura e la posizione delle valvole e in tal modo fornire agli operatori le informazioni in tempo reale di cui hanno bisogno per reagire in modo tempestivo agli eventuali cambiamenti delle condizioni del pozzo. La capacità di monitorare le trivelle e le valvole di arresto di emergenza anche in condizioni climatiche e marittime avverse consente a PEMEX di proteggere l’integrità delle piattaforme e gestire al meglio il giacimento. La fase successiva dell’implementazione del “giacimento intelligente” di PEMEX consiste nell’integrare i dati di monitoraggio dalle piattaforme satellite alla sede centrale di Ciudad del Carmen; tale integrazione consentirà una visibilità più approfondita dei processi di produzione e un più accurato processo decisionale a livello operativo.

Al completamento del progetto, PEMEX prevede considerevoli risparmi annuali sulla logistica e le installazioni, un’ottimizzazione della produzione del giacimento e una maggiore sicurezza ambientale e del personale grazie alla riduzione del numero di viaggi alle piattaforme offshore. Queste fasi estenderanno la vita e il contributo del giacimento di Cantarell. Come altre società in tutto il mondo, PEMEX ha stabilito che la tecnologia Smart Wireless di Emerson è la soluzione ideale per le sue attività.

PEMEX è il terzo produttore mondiale di petrolio greggio ed è valutata come 11th integrated company. Nel 2008 PEMEX ha registrato un fatturato annuale di 98 miliardi di dollari USA. Emerson vanta più di 40 anni di presenza in Messico, con diversi impianti di produzione nel paese che la rendono uno dei principali datori di lavoro nel settore manifatturiero del Messico.

Visita il sito: Emerson Process Management
Stampa PDF
Show Video