La tecnologia della pompa di calore

di Emerson aiuta la Cina a ridurre l’uso del carbone

Le pompe di calore convenzionali non sono sufficienti per fornire un riscaldamento efficace ed efficiente nelle province della Cina del Nord, in cui vivono oltre 500 milioni di persone. Emerson ha risolto questa sfida attraverso lo sviluppo di una tecnologia innovativa per il compressore Copeland Scroll, consentendo alle pompe di calore a efficienza energetica di operare in modo efficace ed efficiente anche a temperature ridotte. Milioni di proprietari di case in Cina ora hanno l’opportunità di ridurre la propria dipendenza dagli impianti di riscaldamento a carbone ed evitare milioni di tonnellate di emissioni di CO2.

La sfida di
RIDURRE L’USO DEL CARBONE

La Cina utilizza tanto carbone da essere al primo posto al mondo per
EMISSIONI DI OSSIDO DI CARBONIO
derivanti dalla combustione di combustibili
fossili

 

Il fatto che i
500 milioni di abitanti
della Cina del Nord si affidano a impianti di riscaldamento a carbone contribuisce ad aggravare il problema

 

I sistemi a POMPA DI CALORE A EFFICIENZA ENERGETICA
rappresentano una valida alternativa

La tecnologia di riscaldamento Copeland Scroll Emerson
rende possibili le pompe di calore ad alta efficienza energetica per questa parte del mondo

 

60 MILIONI
di tonnellate di ossido di carbonio potrebbero venire eliminate

in un anno se la Cina del Nord passasse completamente a questa nuova tecnologia

 

20% più efficienti energeticamente
di un sistema di riscaldamento ad acqua calda tradizionale con caldaia a carbone

 

La tecnologia della pompa di calore di Emerson aiuta la Cina a ridurre l’uso del carbone

La Cina si trova ad affrontare una grande sfida per ridurre le emissioni di carbonio che contribuiscono al cambiamento climatico. Il carbone è l’unico combustibile fossile estratto nel paese per generare corrente e riscaldamento. La Cina utilizza così tanto carbone che ha recentemente scalzato gli Stati Uniti dal primo posto nella classifica mondiale dei paesi che emettono anidride carbonica dalla combustione di combustibili fossili.

Grazie alla tecnologia Emerson, milioni di proprietari di case e di imprenditori edili nelle province della Cina del Nord hanno ora la possibilità di adottare sistemi di riscaldamento e climatizzazione più efficienti grazie all’uso di pompe di calore che permettono di ridurre notevolmente la loro dipendenza dal carbone per la produzione di riscaldamento e impedire milioni di tonnellate di emissioni di CO2.

Le pompe di calore rappresentano l’80% degli impianti di climatizzazione domestici venduti in Cina. Una pompa di calore è un impianto di climatizzazione ad alimentazione elettrica che può funzionare anche in senso inverso durante l’inverno, assorbendo il calore dall’aria esterna (o da terra) e convogliandolo in un ambiente interno per riscaldarlo.

Tuttavia, le pompe di calore convenzionali non sono sufficienti per fornire un riscaldamento efficace ed efficiente nelle province della Cina del Nord, in cui vivono oltre 500 milioni di persone. In questa regione, le temperature invernali salgono raramente al disopra dei 30 °F da gennaio a marzo. Di conseguenza, per molte case ed edifici in questa regione si rende necessario il ricorso a un secondo sistema di riscaldamento, che di solito proviene da una centrale a carbone che fornisce vapore a un quartiere di case.

 

Non è mai stato fatto prima. I tecnici di Emerson hanno risolto la debolezza davanti al freddo delle pompe di calore convenzionali introducendo una tecnologia innovativa di riscaldamento con il compressore Copeland Scroll, il “motore” che pompa refrigerante attraverso le bobine esterna ed interna per avviare il ciclo di riscaldamento o di raffreddamento.

La tecnologia di riscaldamento di Copeland Scroll di Emerson ha inaugurato la prima pompa di calore in grado di funzionare in modo efficiente ed efficace a basse temperature esterne. La tecnologia di riscaldamento di Emerson può essere utilizzata in sistemi di riscaldamento a pompa di calore dedicati (analoghi al tipo di riscaldamento prevalente ai giorni nostri) o in sistemi di riscaldamento o climatizzazione centralizzati. Per case più grandi con impianti di riscaldamento e climatizzazione autonomi, è disponibile la tecnologia Copeland Digital Scroll di Emerson per il riscaldamento e il raffreddamento.

I sistemi di riscaldamento a pompa di calore con tecnologia Copeland Scroll di Emerson offrono un’efficienza energetica superiore del 20% rispetto ai sistemi tradizionali ad acqua calda riscaldata da caldaie alimentate a carbone. Se l’intero mercato della Cina settentrionale abbracciasse questa nuova tecnologia a pompe di calore, si potrebbero evitare più di 60 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica.

I vantaggi di questa tecnologia hanno attirato l’attenzione del governo cinese e dei produttori di pompe di calore. Nel 2005, il ministero per l’edilizia cinese ha dato il suo segnale più deciso di sostegno al primo sistema a pompa di calore Copeland Scroll, definendo questa tecnologia “pioniera a livello mondiale”.

Le tecnologia di riscaldamento a compressore Copeland Scroll di Emerson viene oggi utilizzata da importanti produttori di pompe di calore in Asia, tra cui Samsung e Gree, per fornire ai proprietari di casa e alle aziende un’alternativa più efficiente per il riscaldamento e la climatizzazione centralizzati. Questi nuovi sistemi a pompa di calore vengono utilizzati in condomini, ville e in altri contesti residenziali popolari, così come in piccole installazioni industriali. Ciascuna installazione contribuisce a ridurre l’impronta ecologica della Cina fornendo al contempo un moderno comfort domestico per i suoi abitanti.

Visita il sito: Emerson Climate Technologies
Stampa PDF
Show Video