PEMEX

améliore sa sécurité

et augmente sa production pétrolière grâce à la technologie Emerson

Entreprise énergétique d'État du Mexique, Petróleos Mexicanos (PEMEX) souhaitait une solution innovante et viable économiquement pour prolonger la production de pétrole de ses plateformes offshore vieilles de 30 ans, situées sur son champ pétrolier de Cantarell, dans le golfe du Mexique. Pour faire aboutir son projet de « champ intelligent », la société PEMEX s'est tournée vers Emerson pour créer un système de surveillance à distance pouvant être rapidement et économiquement installé afin de mieux gérer le champ pétrolier, accroître la sécurité du personnel et améliorer la protection de l’environnement.

La technologie Smart Wireless d'Emerson place la plate-forme sur le littoral

Mise en oeuvre efficace

Avec la technologie Smart Wireless d'Emerson, PEMEX a pu ajouter des points de contrôle tout au long de ses sites offshore en y consacrant qu'une infime partie du coût qu'aurait représenté une instrumentation filaire.

En bref

Alimentés par batterie, les capteurs et instruments Smart Wireless permettent de détecter immédiatement la pression, la température et la position des valves.

 

Amélioration des performances

La possibilité de contrôler les installations de forage et valves d'arrêt d'urgence, même par des conditions de mer et météorologiques défavorables, permet à PEMEX de mieux gérer son activité sur le terrain et d'améliorer la sécurité de ses collaborateurs et de l'environnement. En effet, il est moins nécessaire de disposer de se rendre sur la plateforme offshore

 

Champ pétrolier de Cantarell

Âgé de plus de 30 ans, il s'agit de l'un des plus importants champs pétroliers au monde

Il regroupe près de 200 puits répartis sur plus de 50 plateformes

Il s'acquitte actuellement de 30 % de la production de pétrole brut du Mexique

PEMEX améliore sa sécurité et augmente sa production pétrolière grâce à la technologie Emerson

Comment une industrie pétrolière peut-elle gérer efficacement des puits de pétrole en déclin sur des plateformes marines construites il y a plusieurs dizaines d'années, dans une zone sujette à des ouragans saisonniers ? Tel est le défi que doit relever Petróleos Mexicanos (PEMEX), la compagnie pétrolière nationale mexicaine, qui cherche à prolonger l'exploitation de son champ pétrolifère de Cantarell situé dans la baie de Campeche, au golfe du Mexique.

Le champ pétrolifère de Cantarell est l'un des plus grands au monde. En 2003 encore, il contribuait à lui seul à 60 % de la production de pétrole brut du Mexique. Cependant, le champ de Cantarell est depuis lors en déclin ; sa participation à la production mexicaine de pétrole brut se réduit aujourd'hui à environ 30 %.

Les installations de Cantarell exploitées par PEMEX regroupent à peu près 200 puits de production sur plus de 50 plateformes, lesquelles ont un accès limité voire inexistant à l'électricité. Par ailleurs, nombre de ces plateformes ne bénéficiaient pas jusqu'ici d'une infrastructure de communication pour la transmission de données aux installations terrestres. Par conséquent, PEMEX envoyait chaque jour du personnel par bateau sur des plateformes situées à 80 km (50 miles) des côtes, afin de récolter manuellement les données nécessaires aux décisions liées à la production. La méthode était coûteuse et dépendante de conditions météo souvent défavorables ; en outre, elle retardait la prise de décisions importantes et présentait des risques pour la sécurité des travailleurs.

Au terme de 30 années de production ininterrompue, PEMEX devait trouver une solution innovante et rentable pour le suivi de ses installations en vue d'optimiser le cycle de production actuel du champ de Cantarell. PEMEX voulait un système technologique capable de rassembler des informations fiables et immédiates sur la productivité du champ pétrolifère et les procédés de production, capable aussi d'intégrer ces données pour toutes les plateformes marines afin d'améliorer la gestion du champ, la sécurité du personnel et la protection de l'environnement.

Cela n’a jamais été fait auparavant. Pour atteindre cet objectif de "champ intelligent", les ingénieurs de PEMEX à Ciudad del Carmen ont travaillé en collaboration avec les ingénieurs d'Emerson Mexique afin de mettre au point un système de suivi à distance des plateformes marines, système qui permettrait de prolonger l'exploitation du champ de Cantarell sans pour autant nécessiter de nouvelles infrastructures, de longs délais d'exécution ou des coûts d'entretien élevés.

 

Après une étude approfondie des solutions concurrentes et une série de tests effectués sur le terrain, PEMEX a choisi la technologie Smart Wireless d'Emerson parce qu'elle est peu coûteuse, facile à mettre en œuvre, conforme aux exigences sévères en matière de fiabilité et d'intégrité des communications, et parce qu'elle résout le problème d'accès limité à l'électricité.

Grâce à Emerson Smart Wireless, PEMEX obtient ainsi, quasiment du jour au lendemain, une meilleure visibilité de ses procédés de production et de la productivité du champ, en ajoutant des points de surveillance sur l'ensemble de ses installations marines, à un coût bien moins élevé que celui que représente l'instrumentation câblée. Les capteurs et instruments à alimentation autonome Smart Wireless mesurent sans délai la pression, la température et la position des vannes, fournissant en temps réel aux opérateurs les données dont ils ont besoin pour réagir promptement à tout changement d'état du puits. La capacité à contrôler les vannes d'arrêt d'urgence sur les appareils de forage, même lorsque la mer est agitée ou la météo défavorable, permet à PEMEX de protéger l'intégrité de ses plateformes et d'améliorer la gestion du champ. La prochaine étape dans la mise en œuvre du « champ intelligent » pour PEMEX est l'intégration des données de surveillance provenant des plateformes satellites à son Centre des opérations de Ciudad del Carmen, ce qui garantira une meilleure visibilité de ses procédés de production et améliorera la prise de décisions opérationnelles.

Une fois le projet terminé, PEMEX s'attend à des économies annuelles considérables en matière de logistique et d'installations, une optimisation de la production du champ et une plus grande sécurité pour le personnel et l'environnement, puisque le besoin d'effectuer des voyages jusqu'aux plateformes marines sera réduit. Toutes ces étapes prolongeront l'exploitation et augmenteront la contribution du champ de Cantarell. Comme d'autres entreprises à travers le monde, PEMEX constate que la technologie Smart Wireless d'Emerson est parfaitement adaptée à ses activités.

PEMEX est le troisième producteur de pétrole brut au monde et occupe la onzième place au classement des compagnies intégrées. En 2008, PEMEX a réalisé un chiffre d'affaires de 98 milliards USD. Cela fait plus de quarante ans qu'Emerson est présent au Mexique avec de nombreuses unités de production implantées dans tout le pays. C'est un des principaux employeurs du secteur industriel au Mexique.

Visitez : Emerson Process Management
Imprimer le PDF
Show Video