Emerson aide LUKOIL à développer son exploitation dans l'un des

environnements

les plus difficiles au monde

Le bassin de Timan-Pechora dans le nord-ouest de la Russie arctique offre de vastes ressources de pétrole et de gaz, de même que des défis pour ceux qui s'y intéressent. Les conditions climatiques dans la région sont plus adaptées aux espèces sauvages, telles que les ours polaires et les loups, qu'à la vie humaine. La température peut descendre jusqu'à -44 °C, la glace de mer peut présenter une épaisseur supérieure à 1,70 m et les vagues, dans la mer de Barents voisine, peuvent atteindre près de cinq mètres lors des tempêtes.

Le groupe LUKOIL, l'une des compagnies russes les plus importantes dans le secteur de l'exploitation pétrolière et gazière, souhaite augmenter ses exportations provenant de Timan-Pechora vers l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord en développant son site de Varandey, terminal pétrolier le plus au nord au monde. La société savait que l'automatisation allait être le facteur clé pour permettre une exploitation régulière et sûre tout au long de l'année, dans un environnement difficile où cela n'avait jamais été tenté auparavant. Elle s'est tournée vers Emerson pour trouver des solutions robustes et fiables pour son terminal de Varandey, qui traite actuellement 12 millions de tonnes de pétrole brut commercial chaque année.

Des systèmes automatisés
assurent la sécurité dans le cadre de l'Arctique

Bassin de Timan Pechora situé dans le nord-ouest de la Russie arctique : siège de l’installation de Varandey – le terminal pétrolier en fonctionnement continu le plus au nord du monde.

  • Températures pouvant atteindre -44  °C
  • Glace de mer pouvant présenter une épaisseur supérieure à 1,70 m
  • Vagues pouvant atteindre 5 mètres dans la mer de Barents voisine

En raison de ces conditions extrêmes, LUKOIL a voulu automatiser le site Varandey et a porté son choix sur l'architecture PlantWeb™ d'Emerson afin d'atteindre cet objectif.

Protection préventive

Le système Emerson incorpore une technologie de diagnostic et de détection facilitant l'identification des zones de défaillance potentielles avant la panne.

Extension du site

Le site de Varandey de LUKOIL a une capacité de 325 000 m³, dispose de deux pipelines sous-marins de 25 kilomètres et d’un terminal en mer fixe résistant aux glaces.

Sécurité améliorée

De plus, grâce aux technologies Emerson, LUKOIL est en mesure de gérer une plus grande partie de son exploitation à partir de la terre, réduisant ainsi les problèmes de sécurité des employés présents sur le terminal en mer.

Couverture complète

Désormais, plus de 6 000 signaux destinés à plus de 700 instruments de mesure sont chargés de la surveillance de la température, de la pression, du débit, des vibrations et des autres paramètres des installations du terminal, présentes à la fois à terre, en mer et au niveau des pipelines sous-marins.

Emerson aide LUKOIL à développer son exploitation dans l’un des environnements les plus difficiles au monde

Le bassin de Timan-Pechora dans le nord-ouest de la Russie arctique offre de vastes ressources de pétrole et de gaz, de même que des défis pour ceux qui s’y intéressent. Les conditions climatiques dans la région sont plus adaptées aux espèces sauvages, telles que les ours polaires et les loups, qu’à la vie humaine. La température peut descendre jusqu’à -44 °C, la glace de mer peut présenter une épaisseur supérieure à 1,70 m et les vagues, dans la mer de Barents voisine, peuvent atteindre près de cinq mètres lors des tempêtes.

Le groupe LUKOIL, l’une des compagnies russes les plus importantes dans le secteur de l’exploitation pétrolifère et gazière, souhaite augmenter ses exportations provenant de Timan-Pechora vers l’Europe de l’Ouest et l’Amérique du Nord. Pour cela, le groupe a développé ses installations de Varandey – le terminal pétrolier situé le plus au nord dans le monde – pour atteindre la capacité de 325 000 m3, et il a ajouté deux pipelines sous-marins longs de 25 km, ainsi qu’un terminal fixe en haute mer, résistant au gel, pour le transfert du pétrole provenant de son parc de stockage à terre dans les pétroliers renforcés assurant le transport à l’étranger.

Cela n’a jamais été fait auparavant. Lorsque LUKOIL a pris la décision d’étendre son terminal pétrolier de Varandey, il savait que l’automatisation allait être le facteur clé pour permettre une exploitation régulière et sûre tout au long de l’année, dans un environnement difficile où cela n’avait jamais été tenté auparavant. Le groupe s’est tourné vers Emerson pour trouver des solutions robustes et fiables pour son terminal de Varandey, qui traite actuellement 12 millions de tonnes de pétrole brut commercial chaque année.

  • L’automatisation du site a fait appel à l’architecture PlantWeb™ d’Emerson, incluant notamment le système d’automatisation numérique DeltaV™. La solution Emerson permet le contrôle de chaque étape des opérations du terminal, de la réception du pétrole au niveau du parc de stockage pétrolier à terre, jusqu’à son pompage vers le terminal en mer via les pipelines sous-marins.
  •  

  • Pour ce projet, Emerson a conçu et mis en place des systèmes de contrôle, des logiciels et des instruments de surveillance des vibrations. En tout, la solution combine plus de 6 000 signaux destinés à plus de 700 instruments de mesure chargés de la surveillance de la température, de la pression, du débit, des vibrations et des autres paramètres des installations du terminal, présentes à la fois à terre, en mer et au niveau des pipelines sous-marins. Le système offre même la possibilité de contrôler des sous-systèmes additionnels développés par des tiers.
  • Le système Emerson incorpore une technologie de diagnostic et de détection facilitant l’identification des zones de défaillance potentielles avant la panne. Cette technologie aide à garantir une exploitation continue et contribue à l’engagement de LUKOIL pour le respect de l’environnement.De plus, grâce aux technologies Emerson, LUKOIL est en mesure de gérer une plus grande partie de son exploitation à partir de la terre, réduisant ainsi les problèmes de sécurité des employés présents sur le terminal en mer. Les solutions d’automatisation Emerson pour l’industrie pétrolifère et gazière jouent un rôle déterminant pour permettre à LUKOIL de conserver une exploitation sûre et efficace tout au long de l’année, des installations de son terminal de Varandey où les conditions climatiques difficiles sont une réalité quotidienne.

    Visitez: Emerson Process Management
    Imprimer le PDF
    Show Video