La technologie des pompes à chaleur

Emerson aide la Chine à réduire sa consommation de charbon

Les pompes à chaleur conventionnelles ne sont pas en mesure de prendre en charge de façon efficace et rentable les besoins résidentiels en matière de chauffage des provinces du nord de la Chine, où se concentrent plus de 500 millions d’individus. Emerson a relevé le défi en développant une technologie innovante pour son compresseur Copeland Scroll, permettant ainsi aux pompes à chaleur basse consommation de fonctionner de façon efficace et rentable, et ce, même à des températures les plus basses. Des millions de foyers chinois sont désormais en mesure de réduire leur dépendance envers les centrales au charbon et d'éviter la génération de millions de tonnes d'émissions de CO2.

Un défi qui consiste à
RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE CHARBON

La Chine consomme un tel volume de charbon qu'elle figure à la tête du classement des plus gros
ÉMETTEURS
DE DIOXYDE DE CARBONE

issu de la combustion des carburants fossiles

 

Un facteur qui n'aide décidément pas :
500 millions de Chinois
dans le Nord du pays dépendent de centrales au charbon

 

Les systèmes de POMPE À CHALEUR BASSE CONSOMMATION
constituent une bonne alternative

La technologie de chauffage Copeland Scroll d'Emerson
permet aux pompes à chaleur d'être aussi basse consommation que possible dans cette partie du monde

 

60 MILLIONS
de tonnes de dioxyde de carbone pourraient être évitées

chaque année si la Chine du Nord adoptait complètement cette nouvelle technologie

 

Réduction de 20 % de la consommation d'énergie
par rapport à un système traditionnel de chauffage en vue de la production d'eau chaude reposant sur une chaudière à charbon

 

La technologie des pompes à chaleur Emerson aide la Chine à réduire sa consommation de charbon

La Chine se trouve confrontée au problème de la réduction de ses émissions de carbone contribuant au changement climatique. Le charbon est le seul carburant fossile disponible sur le territoire chinois permettant de générer de l’électricité et de la chaleur. La Chine utilise tant de charbon qu’elle vient de dépasser les Etats-Unis comme premier émetteur au monde de dioxyde de carbone issu de la combustion de carburants fossiles.

Grâce à l’innovation d’Emerson, des millions de foyers des provinces du nord de la Chine ont désormais la possibilité d’opter pour des systèmes de chauffage et de refroidissement à faible consommation énergétique, grâce à l’introduction de pompes à chaleur capables de réduire considérablement leur dépendance vis-à-vis des centrales de chauffage à charbon, et de réduire l’émission de millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère.

Les pompes à chaleur représentent 80 % des systèmes de climatisation domestiques vendus en Chine. Une pompe à chaleur est un climatiseur électrique capable de fonctionner en mode inversé en hiver et d’absorber ainsi la chaleur de l’air (ou du sol) extérieur, pour la faire circuler et chauffer ainsi les habitations et autres espaces clos.

Les pompes à chaleur conventionnelles ne sont toutefois pas en mesure de prendre en charge de façon efficace et rentable les besoins en matière de chauffage des provinces du nord de la Chine, où se concentrent plus de 500 millions d’individus. Dans ces contrées, les températures hivernales ne dépassent que très rarement les -1 °C de janvier à mars. Aussi, de nombreuses habitations et de nombreux immeubles de ces régions doivent avoir recours à un système de chauffage distinct provenant généralement d’une usine de chauffage au charbon, fournissant de la vapeur à tout un ensemble de foyers.

 

Cela n’a jamais été fait auparavant. Les ingénieurs d’Emerson ont résout le problème de la sensibilité au froid des pompes à chaleur conventionnelles en développant une technologie de chauffage innovante pour son compresseur Copeland Scroll, le « moteur » pompant le réfrigérant via des serpentins intérieurs et extérieurs en vue d’assurer les cycles de chauffage et de refroidissement.

La technologie Copeland Scroll Heating d’Emerson a ainsi introduit les tout premiers systèmes à pompe à chaleur capables d’opérer de façon efficace et rentable en milieu froid. Cette technologie peut être déployée au sein de systèmes de chauffage par pompe à chaleur exclusifs (se rapprochant ainsi le plus possible des types de chauffage actuels) ou d’un système de chauffage/refroidissement central desservant l’ensemble de la maison. Dans les habitations plus vastes dotées de systèmes individuels, la technologie Copeland Digital Scroll d’Emerson peut être déployée à des fins de chauffage comme de refroidissement.

Les systèmes de pompe à chaleur dotés d’une telle technologie affichent une consommation énergétique inférieure de 20 % à celle d’un système traditionnel à circuit d’eau chaude alimenté par un chauffe-eau au charbon. Si le nord de la Chine tout entier adoptait cette nouvelle technologie et passait exclusivement à des systèmes à pompe à chaleur, le pays réduirait chaque année de plus de 60 millions de tonnes ses émissions de dioxyde de carbone.

Les avantages présentés par une telle technologie ont suscité l’intérêt du gouvernement chinois et les fabricants de pompes à chaleur. En 2005, le Ministère chinois de la Construction a qualifié le premier système de pompe à chaleur intégrant la technologie Copeland Scroll Heating de « technologie d’avant-garde à l’échelle mondiale », la plus haute distinction qu’il puisse lui accorder.

Cette technologie de chauffage d’Emerson est désormais déployée par les plus grands fabricants de pompe à chaleur d’Asie, notamment Samsung et Gree ; elle offre aux foyers et aux entreprises une solution plus économique en matière de chauffage central et de refroidissement. Ces nouveaux systèmes à pompe à chaleur sont désormais déployés dans des immeubles résidentiels, des villas et autres ensembles résidentiels, ainsi que dans les installations commerciales légères. Chaque nouvelle installation contribue à réduire l’empreinte écologique du pays, tout en offrant aux foyers le confort moderne.

Visitez : Emerson Climate Technologies
Imprimer le PDF
Show Video