PEMEX

mejora la seguridad

y expande la producción en yacimientos petroleros gracias a la tecnología de Emerson

Petróleos Mexicanos (PEMEX), la compañía de energía estatal de México, quería una solución innovadora y económicamente viable para extender la producción de petróleo de las plataformas offshore de 30 años a su Complejo Cantarell, en el Golfo de México. Para lograr su visión de un “yacimiento inteligente”, PEMEX consultó a Emerson para crear un sistema de monitorización remoto que fuera económico y que se pudiera instalar rápidamente para administrar mejor el campo, aumentar la seguridad de los trabajadores y mejorar la protección ambiental.

Emerson Smart Wireless acerca la plataforma a la costa

Implementación eficiente

Gracias a Emerson Smart Wireless, PEMEX pudo incorporar puntos de monitorización en todas sus instalaciones offshore, a una fracción del coste que implicaría contar con instrumentos cableados

Información rápida

Los sensores y los instrumentos a batería Smart Wireless pueden obtener inmediatamente información sobre presión, temperatura y posición de las válvulas

 

Mayor rendimiento

La capacidad de monitorizar las plataformas de perforación y las válvulas de cierre de emergencia, incluso en condiciones marítimas o climáticas adversas, permite que PEMEX tenga un mejor manejo del campo y aumenta la seguridad del trabajador y del medio ambiente, ya que disminuye la necesidad de realizar viajes hacia la plataforma offshore para controlar estos elementos

 

Complejo Cantarell

Tiene más de 30 años y es uno de los yacimientos petroleros más grandes del mundo

Cuenta con 200 pozos de producción, aproximadamente, en más de 50 plataformas

En la actualidad, representa el 30% de la producción de petróleo crudo de México

PEMEX mejora la seguridad y expande la producción en yacimientos petroleros gracias a la tecnología de Emerson

¿Cómo puede una compañía petrolera operar eficientemente reservas a la baja en plataformas mar adentro que se construyeron hace décadas, en una zona propensa a sufrir huracanes? Este es el reto que enfrenta Petróleos Mexicanos (PEMEX), la compañía estatal de hidrocarburos de México, a la vez que busca ampliar la vida de su complejo petrolero Cantarell, ubicado en la bahía de Campeche, en el Golfo de México.

El complejo Cantarell es uno de los mayores yacimientos petroleros del mundo. En 2003, contribuía con 60 por ciento de la producción de crudo en México. Sin embargo, el Complejo Cantarell ha experimentado descensos en su producción desde entonces, y representa actualmente aproximadamente el 30 por ciento de la producción petrolera de México.

Las operaciones de PEMEX en Cantarell se componen de casi 200 pozos de producción en más de 50 plataformas, cuya disponibilidad de energía eléctrica es limitada o nula. Además, muchas de las plataformas carecían de una infraestructura de comunicaciones para transmitir información a las instalaciones que operan en la costa. Como consecuencia, PEMEX trasladaba a diario por mar a sus empleados a las plataformas ubicadas a unos 80 kilómetros (50 millas) de la costa, para recopilar manualmente la información para tomar decisiones sobre la producción. Esta medida era costosa, dependía de las condiciones favorables del clima, retrasaba la toma de decisiones importantes y generaba riesgos para la seguridad de los empleados.

Después de 30 años de producción ininterrumpida, PEMEX necesitaba encontrar una solución de monitoreo innovadora y económicamente viable para optimizar el ciclo de producción actual en el yacimiento de Cantarell. PEMEX buscaba un enfoque tecnológico capaz de recabar información oportuna y confiable sobre el desempeño de los pozos y sus procesos de producción, y que integrara la información de todas las plataformas mar adentro para facilitar un mejor manejo del yacimiento, aumentar la seguridad de los trabajadores y mejorar la protección ambiental.

Nunca se ha hecho antes. Para lograr su visión de un “yacimiento inteligente”, los ingenieros de PEMEX en Ciudad del Carmen trabajaron con el equipo local de Emerson con el fin de crear un sistema remoto de monitoreo para sus plataformas mar adentro que le ayudara a aumentar la vida del yacimiento Cantarell sin tener que montar infraestructura adicional, esperar largos periodos de implementación o incurrir en altos costos de mantenimiento.

 

Después de una revisión exhaustiva de soluciones competitivas y de realizar múltiples pruebas de campo, PEMEX seleccionó la tecnología de Emerson Smart Wireless gracias a su efectividad en costos, implementación rápida y sencilla, solución a los problemas de consumo limitado de energía eléctrica y a que cumple con los estrictos requerimientos de adaptabilidad e integridad en comunicaciones.

Con la tecnología Emerson Smart Wireless, PEMEX puede lograr, prácticamente de la noche a la mañana, una mejor visibilidad de los procesos de producción y desempeño de su yacimiento al agregar puntos de monitoreo en todas sus instalaciones mar adentro a una fracción del costo de la instrumentación alámbrica. Los sensores e instrumentos operados por baterías Smart Wireless pueden recabar de forma inmediata datos sobre la presión, temperatura y la posición de válvulas, proporcionando a los operadores la información en tiempo real que necesitan para reaccionar velozmente a cualquier cambio en las condiciones del pozo. La capacidad de monitorear los pozos, las válvulas de paro de emergencia, incluso en las condiciones climatológicas o marítimas de esta zona, permite a PEMEX proteger la integridad de sus plataformas y administrar mejor el yacimiento. El siguiente paso en la implementación del “yacimiento inteligente” de PEMEX es la integración de información del monitoreo de las plataformas satélite a su Centro de Operaciones en Ciudad del Carmen, lo que le brindará una mayor visibilidad de los procesos de producción y reforzará la toma de decisiones operativas.

Al finalizar el proyecto, PEMEX anticipa ahorros considerables al año en logística e instalación, optimización de la producción del yacimiento y mejores condiciones de seguridad laboral y ambiental mediante una reducción en la necesidad de traslados a las plataformas mar adentro. Estas medidas extenderán la vida y contribución del complejo Cantarell. Al igual que otras compañías en el mundo, PEMEX ha descubierto que la tecnología Emerson Smart Wireless es la solución ideal para sus operaciones.

PEMEX es el tercer productor de crudo en el mundo y está evaluada como la décimo primer compañía integrada. En 2008, PEMEX reportó ventas anuales de US$98,000 m. Emerson ha estado presente en México desde hace más de 40 años, con múltiples plantas de manufactura a lo largo del país, lo que la convierte en una de las más importantes empresas generadoras de empleo del sector manufacturero.

Visite: Emerson Process Management
Imprimir PDF
Show Video