La tecnología de bombas de calor de Emerson

está ayudando a China a reducir el uso de carbón

Las bombas de calor convencionales no manejan con eficacia los requisitos de calefacción residencial en las provincias del norte de China, donde viven más de 500 millones de personas. Emerson resolvió este desafío desarrollando una innovadora tecnología para su compresor de espiral Copeland, que proporciona eficiencia energética a las bombas de calor y les permite funcionar de manera eficiente incluso a bajas temperaturas. Millones de propietarios de casas en China tienen ahora la oportunidad de reducir su dependencia de plantas de calefacción que funcionan con carbón y evitar así millones de toneladas de emisiones de CO2.

El desafío de
REDUCIR EL USO DE CARBÓN

China utiliza tanto carbón que es el
MAYOR EMISOR DE DIÓXIDO DE CARBONO
OF CARBON DIOXIDE

debido a la quema de combustibles fósiles

 

Los
500 millones de habitantes
del norte de China dependen de plantas de calefacción que funcionan con carbón, y eso tampoco ayuda

 

Los sistemas de BOMBAS DE CALOR CON EFICIENCIA ENERGÉTICA
son una buena alternativa

La tecnología de calefacción Copeland Scroll de Emerson
permite que sea posible contar con bombas de calor con eficiencia energética en esta parte del mundo

 

De esta forma, se podría evitar
el uso de 60 MILLONES de toneladas de dióxido de carbono

por año si todo el norte de China comenzara a utilizar esta nueva tecnología

 

20% más de eficiencia energética
que el sistema de calefacción tradicional por calentamiento de agua, que utiliza una caldera alimentada mediante carbón

 

La tecnología de bombas de calor de Emerson está ayudando a China a reducir el uso de carbón

China enfrenta un desafío grande para reducir la liberación de emisiones de carbón que contribuyen al cambio climático. El carbón es el único combustible fósil del país que está disponible nacionalmente para la generación de energía y calor. China utiliza tanto carbón que superó recientemente a Estados Unidos como el emisor de bióxido de carbono número 1 en el mundo debido a la quema de combustibles fósiles.

Gracias a la innovación de Emerson, millones de propietarios y constructores de casas en las provincias del norte de China tienen ahora la oportunidad de adoptar más sistemas de calefacción y refrigeración eficientes en su uso de energía y que utilicen bombas de calor que puedan reducir considerablemente su dependencia en plantas de calefacción que funcionen con carbón – y evitan millones de toneladas de emisiones de CO2.

Las bombas de calor justifican el 80 por ciento de sistemas residenciales de aire acondicionado vendidos en China. Una bomba de calor es un acondicionador de aire que utiliza electricidad y que también puede funcionar en modo inverso durante el invierno – absorbiendo el calor del aire exterior (o del suelo) y haciéndolo circular para calentar los espacios interiores.

Sin embargo, las bombas de calor convencionales no manejan eficientemente ni con eficacia los requisitos de calefacción en las provincias del norte de China, donde viven más de 500 millones de personas. En esta región, las temperaturas de invierno raramente son superiores a 30 °F de enero a marzo. En consecuencia, muchas casas y edificios de esta región requieren un sistema de calefacción separado que generalmente viene de una planta de calefacción que quema carbón y que proporciona vapor a un distrito de casas.

 

Nunca se ha hecho antes. Los ingenieros de Emerson resolvieron la debilidad de clima frío de las bombas de calor convencionales al desarrollar una innovadora tecnología de calefacción para su bomba de calor Copeland Scroll, el “motor” que bombea el refrigerante a través de las bobinas exteriores e interiores para permitir el ciclo de la calefacción o refrigeración.

La tecnología Copeland Scroll Heating de Emerson ha liderado los primeros sistemas de bombas de calor que pueden funcionar de manera eficiente y eficaz a bajas temperaturas en exteriores. La tecnología de calefacción de Emerson se puede utilizar en sistemas de calefacción especializados que usan bombas de calor (parecido al estilo de calefacción actual) o se puede utilizar en un sistema central de calefacción/refrigeración de toda la casa. En casas más grandes con sistemas de calefacción/refrigeración individuales, la tecnología Copeland Digital Scroll Heating de Emerson se puede usar tanto para calefacción como para refrigeración.

Los sistemas de bombas de calor que usan la tecnología Copeland Scroll Heating de Emerson son 20 por ciento más eficientes en términos de energía que un sistema tradicional de agua caliente que utiliza una caldera para quemar carbón. Si el mercado del norte de China cambiara completamente a las bombas de calor utilizando esta nueva tecnología, se podrían evitar más de 60 millones de toneladas de emisiones de bióxido de carbono anualmente.

Los beneficios de esta tecnología llamaron la atención del gobierno de China y de los fabricantes de bombas de calor. En 2005, el Ministerio de Construcción de China concedió el primer sistema de bomba de calor que utiliza la tecnología Copeland Scroll Heating con su más alto respaldo – designándolo como una tecnología “de primer mundo”.

La tecnología de calefacción por compresor espiral de Emerson es utilizada ahora por los principales fabricantes de bombas de calor en Asia, incluyendo Samsung y Gree, para proporcionar a propietarios de casas y a los negocios una alternativa de mayor eficiencia energética para la calefacción y refrigeración centrales. Estos nuevos sistemas de bomba de calor son utilizados en edificios residenciales de apartamentos, en villas y en otros desarrollos residenciales comunitarios, así como en instalaciones comerciales ligeras. Cada instalación ayuda a reducir las emisiones de dióxido de carbono de China a la vez que proporciona comodidad interior para sus residentes.

Visite: Emerson Climate Technologies
Imprimir PDF
Show Video