La tecnología de Emerson ayuda a una ciudad a dar un mejor mantenimiento a su

sistema de agua potable

La ciudad de Bay Village, Ohio, es una comunidad de 17.000 residentes que se encuentra a 24 kilómetros (15 millas) al oeste de Cleveland, en la costa sur del lago Erie. La ciudad se enorgullece de estar haciendo algo innovador para proporcionar un ambiente seguro, saludable y tranquilo para la vida suburbana.

Es vital proteger la calidad del suministro de agua potable de la ciudad. Sin embargo, como miles de otras comunidades, el gobierno de la ciudad Bay Village debe mantener una envejecida infraestructura de sistema de agua potable y aguas residuales con poco dinero de impuestos proveniente de los contribuyentes. Por eso es que Bay Village ha recurrido a Emerson Professional Tools y su marca RIDGID® para obtener ayuda.

Un Departamento municipal de agua utiliza las SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE RIDGID®

Véalo paso a paso
  • UBICACIÓN E INSPECCIÓN
  • GUARDE Y ORGANICE LOS ARCHIVOS DE PROYECTOS EN LÍNEA
  • ACCESO RÁPIDO PARA TODOS LOS EMPLEADOS

Los dispositivos de ubicación de servicios públicos RIDGID® de Emerson ayudan a identificar claramente la ubicación de los servicios públicos subterráneos. Las herramientas de inspección de vídeo RIDGID SeeSnake® también se pueden utilizar para revisar y registrar el estado de deterioro de las tuberías u otros problemas.

La plataforma digital en línea RIDGIDConnect™ de Emerson guarda y organiza los registros e imágenes del sistema de agua, y disminuye la necesidad de tener que crear, guardar y distribuir DVD, cintas en VHS, y registros y formularios escritos a mano.

Cuando Bay Village recibe un informe de la ruptura o colapso de una tubería de agua, los técnicos pueden usar RIDGIDConnect para obtener acceso a los registros detallados e incluso a los informes de archivos, rápidamente y desde el sitio de trabajo, mientras se diagnostican y se realizan las reparaciones.

Con los registros del proyecto al alcance de la mano mediante el acceso en línea las 24 horas del día y los 7 días de la semana al sistema RIDGIDConnect™, los empleados del Departamento de agua aumentaron su eficiencia en un 30%.

La tecnología de Emerson ayuda a una ciudad a dar un mejor mantenimiento a su sistema de agua potable

La ciudad de Bay Village, Ohio, es una comunidad de 17.000 residentes que se encuentra a 24 kilómetros (15 millas) al oeste de Cleveland, en la costa sur del lago Erie. La ciudad se enorgullece de estar haciendo algo innovador para proporcionar un ambiente seguro, saludable y tranquilo para la vida suburbana.

Es vital proteger la calidad del suministro de agua potable de la ciudad. Pero como miles de otras comunidades, el gobierno de la ciudad Bay Village debe mantener una envejecida infraestructura de sistema de agua potable y aguas residuales con poco dinero de impuestos proveniente de los contribuyentes. Por eso es que Bay Village ha recurrido a Emerson Professional Tools y su marca RIDGID® para obtener ayuda.

El departamento de agua de Bay Village utiliza las soluciones tecnológicas de Emerson, incluyendo nuestros dispositivos de localización de servicios públicos RIDGID®, para identificar claramente dónde se encuentran los servicios públicos subterráneos. También usan las herramientas de inspección de video RIDGID SeeSnake® para revisar visualmente y registrar la condición de deterioro de las tuberías u otros problemas.

Aunque la tecnología RIDGID permite a Bay Village supervisar y registrar las condiciones que son de su infraestructura de agua, se dieron cuenta que para mantener estos registros se pueden requerir varias gavetas archivadoras y miles de documentos. Además, existe una constante necesidad de tener acceso a estos archivos y compartir varios de los documentos con los residentes, con otras agencias gubernamentales, con contratistas que licitan o trabajan en proyectos y para fines legales y regulatorios que requieren poco tiempo.

RIDGID de Emerson le ofreció a la ciudad una oportunidad de participar en las pruebas beta de una plataforma digital en línea que estaba desarrollando. La solución está diseñada para ayudar a los contratistas y profesionales de servicio, como plomeros, técnicos HVAC y gerentes de plantas, a almacenar y compartir fotos y vídeos del sitio de trabajo, informes e historiales de trabajo, registros de mantenimiento, listas de clientes y otros archivos de proyectos.

 

Nunca se ha hecho antes. Se llama RIDGIDConnect™ y Bay Village ha encontrado que el servicio es una manera ideal para que los empleados de la ciudad almacenen y compartan los registros e imágenes del sistema de agua con residentes, contratistas y otras entidades de una manera rentable. Los empleados de la ciudad tiene acceso protegido con contraseña las 24 horas, los 7 días de la semana a los registros del sistema mediante un ordenador, laptop con acceso web o con un teléfono inteligente. La plataforma RIDGIDConnect proporciona un historial en línea con “registros completos” para proyectos, facilitando el registro e informes de todo lo que se ha hecho, y de lo que se necesita hacer.

Ahora, cuando Bay Village recibe un informe de la ruptura o colapso de una tubería de agua, los técnicos pueden usar RIDGIDConnect para obtener acceso rápidamente a los registros detallados e incluso a los informes de archivos desde el sitio de trabajo mientras se diagnostican y se realizan las reparaciones. Esto facilita el cumplimiento con los informes oportunos según lo establecen las leyes estatales y federales ambientales y de salud pública y permite proporcionar el servicio sin problemas a los residentes.

Usando RIDGIDConnect de Emerson, la ciudad de Bay Village ha podido simplificar la organización y el almacenamiento de la información digital. También se han dado cuenta que con el acceso en línea a los registros del proyecto, y el hecho de que es menos necesario crear, almacenar y distribuir DVDs, cintas VHS, registros y formularios escritos a mano, ha sido posible aumentar la eficiencia de los empleados en 30% aproximadamente. La ciudad también está tranquila gracias a que el sistema en línea proporciona respaldos diarios e información y medios de almacenamiento fuera del sitio.

RIDGIDConnect comenzó a estar disponible oficialmente a los profesionales de servicio y contratistas en todo el país en enero de 2010. Para aprender más, visite www.RIDGIDConnect.com.

Visite: Soluciones comerciales y residenciales de Emerson
Imprimir PDF
Show Video