Sign In
  • mashalling  

    Marshalling E​​lectrónico

  • La solución del Marshalling Electrónico de Emerson, combinada con la tecnología CHARMs, promete cambiar demanera definitiva la forma en que los proyectos de automatización industrial a gran escala se diseñan y se llevan a cabo. Fabricantes alrededor del mundo están usando el Marshalling electrónico con CHARMs para obtener nuevos niveles de flexibilidad y facilidad de uso, reducción significativa del riesgo, costos menores y demoras reducidas en los proyectos.

    Conventional Marshalling VS Electronic Marshalling  



     

    La tecnología CHARMs hace que los cambios en el sistema de control industrial sean más fáciles y de menor costo
    Los cambios de diseño de último minuto son inevitables, pero cuando suceden en el medio del despliegue del sistema de control de procesos para una gran planta farmacéutica, una instalación petroquímica, una plataforma de petróleo y gas en alta mar o una refinería en tierra firme, el resultado puede ser meses de tiempo perdido, millones de dólares en costos y pérdidas en producción.

    Los sistemas de control de procesos industriales permiten a los operadores de plantas lograr gran eficiencia y ahorros en costos. Sin embargo, el enfoque convencional para implementar estos sistemas necesita que todo esté perfectamente planeado. Los planificadores e ingenieros deben colocar miles de dispositivos de entrada y salida y luego cablear meticulosamente cada uno de estos dispositivos a los controladores correctos. Este proceso, llamado marshalling, es el resultado de lo que en algún momento fueron las centrales telefónicas empleadas en los primeros albores de la red telefónica, donde los operadores conectaban manualmente los cables correctos para permitir cada llamada.

    La fase marshalling puede salirse de horario por meses si se realizan cambios de último minuto en la arquitectura. Los ingenieros de diseño habían tenido pocas opciones para minimizar el impacto de los cambios solicitados, hasta que Emerson asumió el reto

    Actualmente, gracias al Marshalling Electrónico con la tecnología CHARMs creado por Emerson Process Management, se puede eliminar hasta un 75% del trabajo necesario para llevar una medición desde el campo hasta la sala de control con un marshalling convencional.

    El Marshalling Electrónico con la tecnología CHARMs de Emerson es capaz de reconocer diferentes tipos de señales de los cientos o miles de distintos dispositivos de campo que sirven como los ojos, los oídos y los mecanismos de control para una planta de procesos, simplificando así las conexiones con el centro de control digital de la instalación. La necesidad de tener conexiones individuales complejas se reemplaza con la tecnología flexible que permite que todos los dispositivos de una planta se agreguen, muevan y cambien con facilidad dependiendo de la arquitectura final del diseño de automatización.

    Uno de los clientes de Emerson está usando el Marshalling Electrónico con la tecnología CHARMs en un gran proyecto nuevo de plataforma mar adentro para reducir el impacto de los cambios de diseño de último minuto. Se estima que la tecnología CHARMs ahorrará meses en el cronograma de automatización del proyecto comparado con el marshalling convencional. Esto es un gran ahorro de costos para el cliente, en donde los retrasos podrían costar más de $1 millón en ingresos perdidos cada día.

    El Marshalling Electrónico de Emerson con la tecnología CHARMs le permite a las empresas no sólo acortar los tiempos del proyecto y adaptar los cambios de último minuto, sino que también les permite eliminar equipos y gabinetes, reducir el costo de instalación y cableado y simplificar significativamente el diseño final del sistema de control.

    Eliminar este proceso tan complejo proporciona no sólo beneficios durante la fase de inicio del proyecto, sino tambiéndurante los más de 30 años de operación de una instalación. La tecnología CHARMs permite la adaptación simplificada de los cambios de diseño, los que de otro modo podrían significar meses y millones de dólares en el costo de un proyecto.

    El Marshalling Electrónico con la tecnología CHARMs es sólo un ejemplo del enfoque del Diseño Centrado en el Usuario, el cual examina todo el proceso de trabajo para mejorar, no sólo las características del producto en incremento, y así evitar el trabajo innecesario, reducir la complejidad e integrar el conocimiento en sus tecnologías.

    Con más de 110 millones de horas de operación en más de 100 sitios de clientes, esta tecnología está comprobada y creciendo día a día. Emerson ha solicitado nueve patentes relacionadas con esta nueva y nunca antes vista tecnología.

    Para mayor información, visite: EmersonProcess.com o DeltaV CHARMs.